This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:tcpecho 演示通常具有较长的延迟

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1206744/cc3220sf-tcpecho-demo-often-with-a-large-delay

器件型号:CC3220SF

您好!

  为什么我要在 CC3220SF-LAUNCHXL 板上运行演示程序、并在与客户端连接后间歇性发送数据、通常会有较大的延迟(大于1S)?

demo:C:\ti_simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05\examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL\ns\tcpecho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看一下脚本 tcpSendReceive.py 您可以在中看到、您的 情况中有2个相关变量:

    SLEEPTIME -这 是一轮发送和接收设置为0后等待的时间,所有数据将 连续发送。
    ECHOCOUNT 打印前要执行的 TCP 回波数(默认分配为100)。
    可能没有为您的应用程序正确设置这些值之一。
    如果您希望从发送和接收数据包设置中进行完整打印。
    SLEEPTIME = 0
    ECHOCOUNT = 1
    此致、
    AVI Epstein.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,准确的回答,我相信它是可行的,但这种修改有任何影响功耗或 HIB 谢谢