This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:在 tera Term 工具中无法看到控制台日志

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1206495/boostxl-cc3135-unable-to-see-console-logs-in-tera-term-tool

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件:CC3135

大家好、

我的客户当前正在评估 CC3135电路板。 他们 可以通过"SimpleLink Wi-Fi Starter Pro Mobile 应用程序"查看器件详细信息。  但是、他们 无法在 tera-term 工具中看到控制台日志。 以下是连接后添加到我的 PC 的端口。

目前、它们按照文档中所述设置波特率"115200"、并且还尝试了不同的波特率、但未使用。  您能否检查是否建议使用任何其他跳线或差分波特率设置、但文档中并未提及此设置?

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJYxBoXY9LiAYSfp-U3BRg__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC32XXSDK__wg2mfY3__LATEST

非常感谢。

此致、

欧内斯特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处您提到您使用的是 CC3135 BoosterPack (这也与器件管理器的捕捉相对应)。

    但您正在使用什么 MCU 主机平台呢?

    CC3135是一种 NWP、需要外部处理器(如 MSP)。

    这四个端口来自连接到 CC3135 BoosterPack 并公开 GPIO 线路和 NWP 记录器线路的 EMUBOOST。

    此致、

    Shlomi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    感谢您的快速响应! 客户仅使用 CC31XXEMUBOOST 和 BOOSTXL-CC3135 用于评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我所提到的、他们需要一个外部处理器来运行他们的应用程序代码。

    如果客户需要单个能够运行应用代码的 SoC、则可以使用 CC32xx Launchpad 器件(然后、他们根本不需要 EMUBOOST)。

    Shlomi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。