Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
尊敬的社区:
我正在尝试使用 UNIFLASH CLI 在定制电路板上刷写 CC3220SF、如下所示的映像创建程序文档中所述
首先、我将尝试在 CC32xx Launchpad 上执行该过程、
我正在使用命令:dslite.bat --mode cc32xx gui_cfg --port COM25刷新开箱即用的 cc32xx 项目
执行上述命令后、我得到以下响应

选择"Connect"后、我收到关闭器件的说明

我取出为 Launchpad 供电的 USB、然后按 Enter、但随后出现以下错误:

如果我使用 Launchpad 上的复位按钮进行断电和加电、则不会出现此错误、我可以成功刷写映像。
但定制电路板上没有复位按钮、因此需要仅使用 USB 电缆关闭电源并通电。
我在另一篇文章中看到过、它们使用 USB 电缆电源复位并成功刷写图像、如下所述:
我认为也可以通过 power_off_com.py/power_on_com.py 脚本发送复位、但这样也会收到类似的错误。

那么、 在使用 UNIFLASH CLI 进行闪存时、我缺少什么?
谢谢。此致、
尼尔