This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要一个建议来选择最新或更新的 WiFi SoC

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1205910/i-need-a-suggestion-for-choosing-a-latest-or-updated-wifi-soc

主题中讨论的其他器件:CC3235S、CC3235SF

大家好  

  我正在寻找一个最新的或更新的 WiFi SoC 2 * UART 和 I2C 与 SD 卡支持. 我需要通过 MQTT 和其他一些协议连接 Alexa 集成和 Azure。 有人可以推荐一下 WiFi SoC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用的 SoC 是 CC3235S 或 CC3235SF、具体取决于代码大小。 SF 具有1MB 代码和256KB 数据 RAM。 S 器件的代码和数据均只有256KB。 在 SDK (https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC32XX-SDK)中、您可以找到 fatfs 的库(和源代码)来使用 SDCARD。 它在 Source\third_party\fatfs。 您还可以在下找到使用该库的示例 /examples\rtos\ \drivers\fatsd。

    此致、

    Shlomi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    demos 目录下还有 MQTT 库和示例、但如果您需要 MQTT 专用于 Azure、我们之前就提供了一个专用于 Azure 的插件、但它基于较早版本的 SDK (https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC32XX-PLUGIN-FOR-AZUREIOT/4.10.01.01)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 感谢您的友好信息  . 但它对我来说成本很高您能向我推荐一款新到的低成本 SoC 吗  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的时间轴是多少、但这里还没有介绍下一代 SoC 器件。 时间轴是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从2022年到2023年  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时间安排似乎太早了。 我们应该满足您在2024年时间表中的需求。