This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:CC3135MOD 是否支持 AT 命令?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3235SF, CC3220S, CC3135MOD, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1205269/cc3135mod-does-cc3135mod-support-at-command

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:CC3220S、CC3220SF CC3135、CC3235SF

尊敬的专家:

根据 SWEU534D https://www.ti.com/lit/ug/swru534d/swru534d.pdf 

它仅提及 CC3200R、CC3220S、CC3220SF 支持该特性。

我能否知道 CC3135MOD 也支持 AT 命令?  

此致、
Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    即 CC3135MOD 无法加载 支持 AT 命令 、因为该器件 仅是 Wi-Fi 网络处理器器件、并且需要另一个运行 Wi-Fi 主机驱动程序的 MCU 才能运行。  与 CC3135的通信是通过 TI 专有协议完成的。 从 sl_函数调用到 TI 专有协议的转换是通过 SimpleLink (主机)驱动程序完成的。 SimpleLink 驱动程序提供 C 代码、需要在 MCU (主机)上执行。

    如果要使用 AT 命令、则需要选择 CC3235并在此 MCU TI 固件上运行、该固件将 sl_ API 调用转换为 AT 命令。  

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我能否检查客户的设计中是否已使用外部 MCU、他们是否能够将此采用协议转移到该外部 MCU 来运行? TI 是否在实施时共享此设计的源代码?  

    此致、
    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    源代码在CC32xx SDK 内提供(例如 AT_COMMAND - examples\rtos\CC3235SF_LAUNCHXL\demos\at_commands\、并在\source\ti\net\atcmd\内提供库)。 客户可以将此代码移植到其自己的 MCU、而不受任何限制。 但代码移植需要付出一些努力。 具体程度取决于使用 CC31xx/CC32xx 器件的体验。

    移植的第一步是端口主机驱动程序(将 SL_ API 调用转换为 SPI 通信的代码)-请参阅SWRU455第19章。 之后可以移植 slnet 层命令库

    1月