This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1204884/cc3220sf-launchxl-cc3220

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

我正在使用 CC3220进行配置任务。 我目前在"获取确认结果"步骤中遇到问题。 一般而言、我希望使用 htlm 页面和在 MCU userFiles 中保存的脚本执行所有配置过程。

我一开始是使用配置示例、然后添加了调用所有 API 所需的 html/脚本、例如/api/1/wlan/profile_add 和/api/1/wlan/confirm_req. 到目前为止、工作正常。 问题是执行 get "/param_cfg_result.txt"。 器件进入工作站模式后、我与器件失去连接、并且 无法使用浏览器调用/param_cfg_result.txt。 我知道其中一种可能是将用户的器件移至 MCU 连接的同一 AP、查找 IP 并执行调用;但是、我希望 通过 LED 指示来执行反馈、例如、 我看不出通过调用其各自的 URI 来强制反馈的意义。

是否有办法绕过反馈要求或在主机级别执行"获取确认"?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了实现 HTTP 连接、2个器件必须在同一 LAN (即连接到同一 AP)上。

    可通过以下两种方式来设置:移至目标 AP;simplelink 证实与网络的连接正常后、可返回 AP 模式。

    另一种选择是使用云确认(请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/swra513)、这会将确认阶段留给应用(使用手机和设备都连接到的云服务器)。