This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:CC3135MOD 最大功耗设置

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3135, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1204795/cc3135mod-cc3135mod-maximum-power-consumption-settings

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: CC3135CC3235SF

尊敬的团队:

我们现在需要将 CC3135MOD 置于热测试所需的最大功耗状态、

如何通过固件配置以下所示的最大功耗、

需要配置哪些寄存器以及如何配置、请提供详细说明

必须使用无线电工具将 CC3135MOD 配置为其最大功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宋

    我已将其分配给了我们的一位硬件专家。 无线电工具可能是实现该目的的最佳方法。 请查看这本 用户指南 、如果您有任何问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3135器件的最大峰值电流消耗发生在器件校准期间(420mA @ 3.6V)。 这种电流消耗主要与正确的电源设计有关、而不是与您要测量的热耗散有关。

    您有两种选择:

    • 您可以按照 Dylan 的建议使用无线电工具
    • 可以在主机代码中激活 TX 无线电功能(更多详细信息、请参阅\Source Files\Source Projects\radiotool_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\中的文件 radiotool.c/.h)。该代码适用于 CC3235器件、但适用于 CC3135无线电工具的 sl_ API 命令相同。 您将在无线电工具包CC3XXXRADIOTEST 中找到的源代码。

    1月