Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF
您好!
目前、我们面临着一些有关 Wi-Fi 连接稳定性的问题:一天中多次断开和连接。

(此示例在137个终点处捕获)
我们可以在这里观察到两种情况:
- 似乎239个端点在5分钟内没有收到任何信息、并且会触发保持活动消息
- 239终点会发送一个 TCP 窗口更新,但由于在60秒内不接收任何内容,因此会触发 FIN
- 137端点对 TCP 窗口更新进行应答,但已经在 FIN 之后
- 您看到我们应该 在239端点端将 sl_SO_KeepAliveTime 减少到4分钟吗? 目前两者都是5
- 我们是否应该增加60秒的超时时间? 如果是这样、我们怎样才能提高它呢?
谢谢你。