This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:询问有关与 CC3235MODSF 兼容性的信息

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC3235MODSF, CC3235MODS, UNIFLASH, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1203190/cc3235mods-inquiry-about-compatibility-with-cc3235modsf

器件型号:CC3235MODS
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3235S、CC3235SF

尊敬的专家:

CC3235MODSF 的调试器。 但是、由于交付问题、我想将其与 CC3235MODS 兼容。

是否可以 在不更改应用代码的情况下将其与 CC3235MODS 兼容?

我们使用的应用程序代码在 Command 示例中略有修改。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不能按原样使用二进制代码。 您需要为 CC3235S 器件重新编译代码(更改链接器文件)并准备新的 Uniflash 映像进行编程。

    根据代码的大小、可能需要修改代码。 因为您的 CC3235SF 代码可能不适合存储在 CC2325S 器件中。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再补充一下 Jan D 的说法、我建议使用 S 和 SF LaunchPad、这样您就可以在发布之前对应用传输进行实验。 您还可以从 CC32XX SDK 获取链接器文件。