This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:应尽可能的最大覆盖范围是多少?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1201552/cc1350-what-is-the-maximum-range-that-should-be-possible

器件型号:CC1350
Thread: Energia 中讨论的其他器件

您好、专家!

在这方面,我们需要你的帮助。

客户正在使用 CC1350进行射频通信、但无法获得足够的覆盖范围。 应尽可能的最大距离是多少?
他们仅有数米之遥、不足20米、并测试了带 RF Studio 的 CC1350 launchpad 及带 Energia 和 CCS 的外部低于1GHz 天线、覆盖范围更小。
以下是我们对话期间他们提供的最新动态。
  1. 我们 测试得到的最佳实际覆盖范围小于10米
  2. 我们将使用的 CC1350板是433MHz
  3. 请查看随附的一些我在 Energia 中测试的配置。  此处 是指向设置和其他详细信息的链接。  
我们的项目需要至少400米的范围、我们正在使用 Energia IDE 进行当前的开发。 期待您的建议。
提前感谢您的支持。
此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    请提供 Google Docs 以外的其他格式使用的设置吗? 使用.zip 就可以了。

    • 请参阅  SWRA603  (调试通信范围): https://www.ti.com/lit/swra603 作为调试此范围的起点。
    • 请分享用于 CC1350的 SmartRF Studio 设置。 首先、在本例中、使用 SmartRF Studio 来查找设置以实现客户所需的范围可能是理想的方法。
    • 鞭状天线是否经过专门设计、可在433MHz 频率下运行?

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢你等待。

     请在下面找到客户的答案。
    • 请参阅  SWRA603  (调试通信范围): https://www.ti.com/lit/swra603 作为调试此范围的起点。 "谢谢你,我想你。"
    • 请分享用于 CC1350的 SmartRF Studio 设置。 首先、在本例中、使用 SmartRF Studio 来查找设置以实现客户所需的范围可能是理想的方法。 - PFA 射频设置。 由于我们使用的是 Energia、因此这是包含这些配置文件的默认库、即 C:\Users\jat\OneDrive\Documents\Energia\libraries\EasyLink
    • 鞭状天线是否经过专门设计、可在433MHz 频率下运行? -是的,这是一个特别的433Mhz 5dBi 磁性天线  

    e2e.ti.com/.../Energiali_2D00_libraries_2D00_Easylink.zip

    感谢您的支持。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    在客户按照应用手册中的步骤操作后、我将等待他们的进度。 可能是这个主题同时被锁定-如果是、请创建一个新的主题(在创建这个主题时、应该可以参考这个、这样就可以 明确它是后续的)。

    此致、

    扎克