This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:CC3220SF:当 SPI 传输和套接字传输在同时执行 DEVICE_EVENT_FATAL_DRIVER_ABORT 时、很容易触发 SL

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1202652/cc3220sf-cc3220sf-it-is-easy-to-trigger-sl-when-spi-transmission-and-socket-transmission-are-carried-out-at-the-same-time_-device_-event_-fatal_-driver_-abort

器件型号:CC3220SF

您好、TI 团队、

我有一个打开两个线程的程序。 线程 A 启动 SPI 传输主器件、20000000Mhz、块模式。 SPI 传输完成后、通知线程 B 启动套接字传输。 同时、线程 A 再次启动 SPI 传输。

这可以轻松触发 SL_ DEVICE_EVENT_FATAL_DRIVER_ ABORT 错误。 找不到表明存在冲突的文档。

当我在一个线程中按顺序使用 SPI 和 Socket 时,我不会有这个问题,但它不能充分利用网络带宽。 只有 SPI 和插座可以提高效率。

谢谢、此致!