This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:是否有办法在 CCS 中调试使用 FreeRTOS 编写的代码?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1201954/launchxl-cc3235s-is-there-a-way-to-debug-code-written-using-freertos-in-ccs

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S

您好、TI 团队、

我正在开发一个应用、使用 CC3235创建 AP、配置 AP 参数、等待 STA 连接、创建套接字并开始向 STA 传输数据。

当系统处于运行状态时、如果在中间突然停止变速箱! 我想知道是否有办法来调试这个执行、并且能够更好地理解为什么会发生这种情况!

请告诉我,如果需要进一步的细节从我身边,你们来帮助我!

Br

H C 特里维迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个并行的帖子、但我们可以保留它、以防论坛上的有人具有 FreeRTOS 调试经验。

    Shlomi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shlomi:

    这就是目的!  

    谢谢。

    H C 特里维迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我想起来了、所以我把它保持打开状态。