您好!
我将 LAUNCHXL-CC3235SF 与 SDK 6.10.0.5搭配使用。
我的目标是在我的应用中实现 OTA_IF。
作为起点、我使用了"配置"示例、并尝试集成 OTA_IF。
我不使用 GitHub 或 Dropbox、因此我创建了自己的 ota_vender.c
集成已完成、配置正在运行。
当调用 OTA_getDownloadLink ()函数时,我正在使用 HTTP 连接从我的服务器下载 OTA 文件。
当我调用 HttpClient_connect()时,它返回错误代码-2006。
我不知道,为什么它返回一个错误代码,因为我测试了 http 连接与示例"httpget"和
它成功打开连接并下载文件。
有人可以帮助我解决这个问题吗?
此致
Thomas