This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:BT 射频测试

Guru**** 2796905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1196374/wl1835mod-bt-rf-testing

器件型号:WL1835MOD

您好!

我正在使用 BT 射频测试文档(2021年1月15日发布) WL18xx Bluetopia PM 蓝牙射频测试。 在这个文档的第2页中、频率的可能值被提及为 f=2402 ~ 2479。 但是、我想将频率设置为2480。 这是否意味着、该值将无法实现? 请澄清。 作为受限带边沿测试的一部分、我必须将频率设置为2480、因此有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会研究一下,并回到你,这周。

    Br、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您今天可以回答一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我们的数据表(https://www.ti.com/lit/SWRS152)所示、频率完全有可能达到2480Mhz。

      

    Br、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 有一些后续问题。 请帮助回答。 非常感谢您尽早回答问题。  

    Wi-Fi 无线电可以正常工作、包括2x2 MIMO、但我对命令确实有一些问题、如下所示:

    • 对于 tune_channel 命令、我不确定为的最后一个参数使用0还是1之间是否有任何区别 。  文档说为"0/1 (20MHz)"。  0和1值是否可互换、或者它们之间是否有差异?  第3页底部的示例使用0、但第8-11页的示例使用1 (或2或3)。
    • 对于 SET_TX_POWER 命令、我想知道应该为使用什么值 和 参数。  第8-11页上的所有示例分别使用20000 (20dBm)和1 (已启用)。  INI 文件是否包含您要用于测试的功率限制?  如果是、那么这些设置对我来说是合理的。  如果不是、请告诉我您希望我将什么用作测试的起始功率设置。
    • 对于 START_TX 命令、我假设表3-4中的最后一行是错误、可以忽略。  它似乎与第二个参数重复 和似乎未在任何示例中使用。
    • 在表3-5中(包括速率定义)、速率20显示在 MIMO/40M 列中;然而、我发现当我使用此速率时、ANT 2上没有信号、而列(21-27)中的所有其他速率确实会导致2x2 MIMO 信号传输。  您能否对此进行说明、并告诉我该速率是否应产生2x2 MIMO?

    引用的文档是 https://www.ti.com/lit/ug/swru562/swru562.pdf?ts=1676537485433

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    今天您能帮助回答第二和第四个问题吗? 认证实验室的人员需要回答并且紧急。

    • 对于 SET_TX_POWER 命令、我想知道应该为使用什么值 和 参数。  第8-11页上的所有示例分别使用20000 (20dBm)和1 (已启用)。  INI 文件是否包含您要用于测试的功率限制?  如果是、那么这些设置对我来说是合理的。  如果不是、请告诉我您希望我将什么用作测试的起始功率设置。
    • 在表3-5中(包括速率定义)、速率20显示在 MIMO/40M 列中;然而、我发现当我使用此速率时、ANT 2上没有信号、而列(21-27)中的所有其他速率确实会导致2x2 MIMO 信号传输。  您能否对此进行说明、并告诉我该速率是否应产生2x2 MIMO

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于延误,道歉,已经在漫长的周末不在办公室。 我们今天将深入了解该问题、并尽快与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待您的回复。 我今天需要它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于设置速率20的确切命令如下:

     

    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune_channel 1 0 1.

    校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 20000 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_tx 200 20 4065 0 1 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

    请尽早帮助回答这些问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在研究这项计划、并将在周五为您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    认证实验室要求回复、我已经等了一个多星期了。 请立即帮助回答这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 对于 SET_TX_POWER 命令、我想知道应该为使用什么值 和 参数。  第8-11页上的所有示例分别使用20000 (20dBm)和1 (已启用)。  INI 文件是否包含您要用于测试的功率限制?  如果是、那么这些设置对我来说是合理的。  如果不是、请告诉我您希望我将什么用作测试的起始功率设置。
    • 在表3-5中(包括速率定义)、速率20显示在 MIMO/40M 列中;然而、我发现当我使用此速率时、ANT 2上没有信号、而列(21-27)中的所有其他速率确实会导致2x2 MIMO 信号传输。  您能否对此进行说明、并告诉我该速率是否应产生2x2 MIMO
    [/报价]

    1)是的,INI 文件具有您可以从我们的 GIT git.ti.com/.../official_inis 看到的 INI 文件的功率限制

    "PerChanPwrLimitArr11P 命令限制11P 通道中每个通道的 TX 输出功率:14个通道、每个通道1个半字节"。

    2)我们正在研究这个问题。

    对于 tune_channel 命令,我不确定使用0或1作为最后一个参数是否有任何区别 。  文档说为"0/1 (20MHz)"。  0和1值是否可互换、或者它们之间是否有差异?  第3页底部的示例使用0,但第8-11页的示例使用1 (或2或3)。

    是的、0和1可以互换、因此命令没有区别。  

    Br、

    Jessica M. Torres

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    客户还提到:

     "我们无法确认问题是否出现在其他地方、但这是认证实验室在我们定制硬件上观察到的 WL183x 结果。"

    请对2)进一步研究问题做进一步评论。

    非常感谢
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

       对于 MCS7和 MCS15 (最高速率)、预计将使用 SGI (短防护间隔)、对于其余速率、将使用 LGI (长防护间隔)。

    我建议他们为此使用较长的保护间隔、方法是为 START_TX 发送以下命令:

    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_tx 200 20 4065 0 0 0 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

    请告诉我此命令是否修复了在 ANT 2上看不到信号的问题。

    Br、

    杰西卡