This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:读回 SFLASH

Guru**** 2693535 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1200278/launchcc3220modasf-read-back-sflash

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

您好!

可以读回位于 CC3220MODASF 模块内的整个 SPI -串行闪存?

我尝试了 dslite --mode memory -c:\work\stiebel\firmware\tempra_trunk \modul\WIFI_firmware\targetConfigs\CC3220SF.ccxml --range=0、50000  -o readback.out

但是:

-它无法读取超过65536个字节
-我不确定该命令是读取内部芯片闪存还是模块内部 SPI 闪存

感谢您的帮助。
罗马语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、不能通过 UART 引导加载程序读回 SFLASH (或内部闪存)、因为这是安全器件。

    您应该能够通过文件系统 API (或通过 Uniflash)读取特定文件、但前提是您有令牌(或启用了公共读取标志)。

    可以通过闪存 SPI 接口读取整个 SFLASH、但由于文件系统已加密、您无法执行太多读取操作。

    此致、

    Shlomi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shlomi:

    谢谢你的忏悔。

    这就是我对读回 SPI 闪存的想法。


    顺便说一下:通过使用 SPI 接口、我检查了、只有 MCU 映像文件和标记为安全的文件是加密的。

    非常感谢、
    罗马语