This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:通过 Launchpad CC3235XL 对定制板进行编程

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF, SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1233924/cc3230sf-programming-custom-board-via-launchpad-cc3235xl

器件型号:CC3230SF
"线程"中讨论的其他器件: SysConfigUNIFLASH

您好!

我的设置如下所示:

 - LaunchPad CC3235SFXL

-定制板 CC3230SF

- CC3230SF -- JTAG 连接至 LaunchPad

- launchpad 通过 USB 连接到计算机

-  

- LaunchPad 的 SOP 跳线设置- 000

- Launchpad 的 J9被跳转(TX, RX)

--开始 simplink empty 项目,并基于 CC3230SF 配置 SysConfig  

 问题:

如何通过 launchpad 连接到定制板? 当前设置  

2.刷写空项目失败并显示错误。 它抛出,你可以指导我解决这个问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于从 Uniflash 进行编程、需要使用 UART (TX、TX、RST、GND)。 有关更多详细信息、请参阅《量产线指南》。 在上图中、您连接了 JTAG 引脚。 JTAG 可从 CCS 进行调试。 但在第一步、您需要在开发模式下对映像进行编程、使其处于 JTAG 解锁状态。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    我尝试了您的建议、将 SOP 跳线配置为100并连接到了板的 TXRX、我仍然看到故障。  

    当我运行 SLImagecreator 时、看上去好像能够建立连接、但 Launchpad 可能与我的板不相连。

    此外,我希望得到我的步骤的确认;

    构建一个空工程并配置 SysConfig 以启用 JTAG 端口。

    打开 uniflash 并为工具选择相应的软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的连接不正确。 缺少复位(RST)和接地(GND)连接。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、SOP 上的什么跳线设置将起作用:010或100、或者它是否重要?

    您能否确认 GND 引脚选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SOP 模式0-1-0或1-0-0 (2-1-0)应该没问题。 其他 SOP 模式不适用于 Uniflash 连接。 我不确定您是如何连接 RST 引脚的。 但是、如果它连接到 XDS110 (TM4Cxx 芯片)附近的跳线、则没有问题。 GND 连接正常。 确保您尚未交换 RX 引脚和 TX 引脚、并且使用的是正确 UART (GPIO1、GPIO2)的引脚。

    第一步、您需要能够通过 Uniflash GUI 进行连接。 让我们着重完成第一步 。 如果您无法连接、则可能会导致电路板设计出现问题。 这一点非常重要:

    • 您的板有多少层?
    • 您的电路板上的电压 VDD_DIGx 和 VDD_ANAx 是什么(引脚48 @ 1.8V、引脚9 @ 1.2V)?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他方法不包含 LaunchPad 来解锁该模块? 当前的电路板设计采用跳线上的复位引脚、使用此设置在生产中进行编程不容易。  

    对于此设计、我们还将通过 FCC 认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将任何具有波特率能力921600BD 的 UART 设备(例如 FT232RL)用于生产编程。 但仍希望进行复位引脚控制(手动或自动)。 有关通过 UART 进行编程的更多详细信息、请参阅此处。 另一种选择是直接对 SPI 闪存进行编程。 有关更多详细信息、请参见生产线指南。 最后一个选项是使用Uniflash GUI 或 CLI。 但如果需要供应商身份验证、则仅选择使用 Uniflash。 此处提供更多详细信息

    如果您没有过去的代码签名证书、请指出供应商身份验证可能对您很重要。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我已尝试手动重置。 它不起作用。 我们有一个类似的3200板、它可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我扼要重述一下:

    • 您有 CC3235 LaunchPad 的已连接引脚 RX、TX、GND、RST。 但无论使用的是 SOP 模式0-1-0或1-0-0 (2-1-0)、您都无法连接。 对吧?
    • 在直流/直流引脚 DD_DIGx 和 VDD_ANAx 有适当的电压。 对吧?
    • 您至少有4层 PCB。 对吧?
    • 原理图连接符合数据表要求、PCB 布线符合布局指南。 对吧?
    • 此处是设计检查清单

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我改变了无线电--也许我的旧板没有得到足够的重置骤降。 我已在板上跳过 SOP 并能够进行连接。

    感谢您的帮助

    • 您有 CC3235 LaunchPad 的已连接引脚 RX、TX、GND、RST。 但无论使用的是 SOP 模式0-1-0或1-0-0 (2-1-0)、您都无法连接。 对吧? 可以
    • 在直流/直流引脚 DD_DIGx 和 VDD_ANAx 有适当的电压。 对吧? -是的
    • 您至少有4层 PCB。 对吧? -是的
    • 原理图连接符合 数据表要求 、PCB 布线符合 布局指南。 对吧?
    •  此处是设计检查清单
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴您能够与板进行通信。

    在下一步中、您应使用 Uniflash 在开发模式下对映像进行编程、然后尝试通过 JTAG 或 SWD 从 CCS 进行连接。

    1月