This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100MODR11MAMOBR、SPI 闪存编程问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200, UNIFLASH, CC3100MOD, CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1235342/cc3100mod-cc3100modr11mamobr-question-about-spi-flash-programming

器件型号:CC3100MOD
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、CC3100 、CC3200、、 CC3135CC3120BEEPROGBEEPROG2

您好!

 CC3100MODR11MAMOBR 文档中的内容如下:

"

工业闪存编程器–将使用 UniFlash 准备的完整映像直接闪存存储到串行闪存。 可在没有 SimpleLink 器件连接到串行闪存时应用。 使用串行闪存 SPI 线路对内容进行编程。

"

但我们发现来自串行闪存的 SPI SCK 未连接到模块引脚。 问题是如何使用 SPI 线对串行闪存进行编程、应连接模块的哪些引脚?

此致、
Frantisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frantisek:

    说明这一点的确切文档是什么? 因为我在 SWRU577中看到此标记、它与 CC3200相关、而 CC3100 QFN 不是 CC3100MOD。

    CC3100MOD 无法使用 SPI Gang 编程器进行编程。 CC3120和 CC3135等较新的模块支持该功能。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    实际上你是对的。 句子来自 swpa230a.pdf、它专门针对 CC3120和 CC3220。

    好的、是否有其他方法可以  使用外部(第三方)编程器对 CC3100MOD 进行编程?

    此致、

    Frantisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frantisek

    否 您需要通过 UART 进行编程。 第二代和第三代模块支持通过 SPI 编程器进行编程、如 BeeProg 或 Cheetah。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一月、

    通常、UART 在 BeeProg2上不是问题。在这种情况下、我们需要一个编程协议。

    Frantisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用 uniflash 作为编程工具。

    这似乎是一个新项目。 为什么要使用 CC3100、这是一款支持有限的非常旧的器件? 不建议将其用于新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的产品中没有使用 CC3100。 我们的客户要求我们在编程工具上为该模块实施编程支持。 当然、不能选择 UniFlash、因为模块应放置在编程器的插槽中、并且您的软件无法"驱动"我们的工具。

    Frantisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 请访问 https://www.ti.com/lit/pdf/swru577

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里是嵌入式编程

    1月