This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:并发接入点和基站模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1235241/cc3301-access-point-and-station-mode-concurrently

器件型号:CC3301

您好!

我们是否可以使用多个 WIFI 信道同时以接入点和站点模式运行 CC3301?还是两者必须使用相同信道?

此致、

Viktor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      通过使用 具有 Linux 主机的 CC3301、该技术受到支持(独立通道上的多角色)。