This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:紧急问题:用于合规性的功率设置

Guru**** 2582295 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1234849/wl1807mod-urgent-question-power-setting-for-compliance

器件型号:WL1807MOD
主题中讨论的其他器件:WL1837MOD

实验室中进行测试。  请在几个问题上提供帮助:

  1. 是否有方法可以设置 CE 或 FCC 电源?   当我用我们手头的 TI 模块实验 PLL 模式命令时、  16的功率设置似乎与20的相同。 在我看来、它可能意味着具有 CE 功率的功率电容。   我怎么能在这之上呢?

2.能否深入了解 gain_calculation_mode? 它位于 SWRU562中的 TX_POWER 命令中。   这是解决我的问题1的方法吗?

3.数据表(附后)第12页中的限制  来自哪个国家/地区? 例如、信道1/11为12dBm。 但 CE 报告是16dBm/FCC 报告是18dBm、  远不止这些。   这些限制是否已内置于特定文件(功率限制设置)  中、以及是否已在我们向终端客户发布的 TI 模块固件中?
OFDM 传统和 HT 20MHz 速率下的通道1、11:12dBm
•HT 40MHz 速率下的信道1、11:10dBm
•HT 40MHz 较低速率下的信道7:10dBm

非常感谢!