This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:Simplelink WiFi Starter Pro 在 Play Store 上不可用

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1206056/cc3220sf-simplelink-wifi-starter-pro-not-available-on-play-store

器件型号:CC3220SF

对我来说, Simplelink WiFi Starter Pro 似乎与最新版本 af Android 不兼容。

它在 Play Store 上不可用、当尝试从 Internet 安装时、会显示以下消息:

"此应用程序不适用于您的设备 、因为它是为较早版本的 Android 而创建的"

更新 Simplelink WiFi Starter Pro 的计划是什么?

Android 版本号为12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我和我们的工具团队一起来了解一下、我会马上与您联系。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schlomi:

    这里有新闻吗?

    Br
    伊吉贝尔古尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ingibergur:

    Shlomi 今天不在办公室、但他将在下周早些时候与您讨论他有关此问题的调查结果。  

    感谢您的耐心等待。  

    此致、

    乔纳森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然没有收到我们工具团队的回复。

    让我再次对其执行 Ping 操作。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 正在考虑更新此应用、但目前没有时间表。

    BTW、如需 iOS 和 Android 的源文件、请访问 https://www.ti.com/tool/WIFISTARTERPRO

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开玩笑吗? 无时间轴。 这个应用程序是能够让新用户上线并使用 launchpad 的一个基本前提。

    您的回答是否意味着您将停止在 CC32xx 系列上进行开发?

    我开始后悔一开始没把重点放在 ESP82XX 而不是 CC32XX?

    当您更新应用程序时、请向我提供您的最佳猜测。

    Br
    伊诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我并不是说我们不会更新该应用、一旦我们从研发中获得时间线、我将与大家分享。

    TI 绝对不会停止在 CC32xx 系列器件上的开发、并致力于在需要时提供支持。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sclomi:

    这里有新闻吗? 我一直在向使用此应用程序的残疾人提供此应用程序。 现在、他们无法在网络上找到设备。 因此、请优先考虑这一点。

    Br
    伊诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上,中间的行动是重现它。

    因此,当他 在 Google Play 中通过智能手机寻找 SimpleLink Wi-FiRegisteredStarter Pro 时,智能手机 连接到  以色列 他看到了相同的情况。

    但是 ,他 能够 通过 PC (通过  法兰克福 VPN)使用 由 TI https://www.ti.com/tool/WIFISTARTERPRO 提供的此链接 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ti.smartconfig

    该应用 在 他的智能手机三星 S22 Ultra 上工作正常、 Android 13

    我们可以尝试使用丹麦 VPN 只是为了确保.

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我尝试您的建议时,没有安装的可能性,请参阅以下内容

    我尝试了这个 om Android 13和三星 Galaxy A32。 因此、您的建议无效。 请在修复这个问题时提供一个估计值。

    Br
    Ingt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队已请求延长、以便其能够遵守新的 Android 版本。

    如果您能找到并安装该应用程序、我们还有额外的一周时间、您能否快速查看自己的进度?

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    https://www.ti.com/tool/WIFISTARTERPRO 上的 WIFI-STARTER-PRO-Android-SOURCE 代码 似乎自2019年以来没有更新过。

    它甚至不能用于 API 级别29 (Android 10)、因为当我上次在2021年查看它时、有一些弃用函数的用途。 我之前出于需要(https://github.com/b00m-in/sl-app-android -请参阅 Commit https://github.com/b00m-in/sl-app-android/commit/f5a34106b71554838093492ffd28c38de6613eaa)进行了一些更改、以使其能够使用 API 级别29。

    您的工具/研发团队可能应该考虑将源代码粘附在 Git 存储库中并允许用户对其做出贡献、以使其保持更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、我将其转发给了工具团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的工具团队已对 APK 进行了所有相关修改并上传至 Google Play。

    最新版2.2.285可在 Google Play 上找到。

    您能检查一下吗?

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您对此进行跟进。 还请考虑更新 www.ti.com/.../WIFISTARTERPRO 上的源代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、问题已解决、非常感谢您

    此致
    伊吉贝尔古尔