This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:IOS 客户端导致 SL_ERROR_BSD_ESECCLOSED 错误升高

Guru**** 1548120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1228271/cc3120-ios-clients-lead-to-sl_error_bsd_esecclosed-error-raising

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我有一个板、其中的主机微处理器运行 Web 服务器。 主机处理器通过 SPI 连接到配置为发挥 AP 角色的 CC3120R。
启动时、任何客户端设备(Windows PC、MAC Book、Android 手机、iOS 手机)都能够成功连接到网络并交换数据(通过 HTTPS)。
然后,如果尝试后电路板已经运行了几个小时(即使没有任何客户端连接到同时)非 iOS 客户端仍然能够成功地交互;相反,任何 iOS 客户端会导致模块卡住。

行为如下:Status = sl_Recv (i、&rxBuffer、MAX_BUF_SIZE、0);返回-452、其值应为#define SL_ERROR_BSD_ESECCLOSED (-452L)/* secure layrer 按其他大小关闭、TCP 仍连接 */

所用服务包具有以下组件:NWP 3.10.0.5、MAC 2.0.0.0、PHY 2.2.0.6

模块初始化的代码如下:

  uint8_t max_ap_stations = (uint8_t)configAp.maximumAPStations;
   uint8_t val = SL_WLAN_SEC_TYPE_WPA_WPA2;
   uint8_t channel = configAp.channel;

   /* Set general AP parameters */

   Status = sl_WlanSetMode(ROLE_AP);
   if (Status != 0)
   {
       syslog(LOG_ERR, "[ERROR] -  %d - sl_WlanSetMode ROLE_AP\n", Status);
   }

   Status = sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_AP_ID, SL_WLAN_AP_OPT_SSID, strlen(configAp.ssid),
                        (unsigned char*)configAp.ssid); // ssid max 32 char!
   if (Status != 0)
   {
       syslog(LOG_ERR, "[ERROR] -  %d - sl_WlanSetMode SL_WLAN_AP_OPT_SSID\n", Status);
   }

   Status = sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_AP_ID, SL_WLAN_AP_OPT_CHANNEL, 1, (uint8_t*)(&channel));
   if (Status != 0)
   {
       syslog(LOG_ERR, "[ERROR] -  %d - sl_WlanSetMode SL_WLAN_AP_OPT_CHANNEL\n", Status);
   }

   Status = sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_AP_ID, SL_WLAN_AP_OPT_HIDDEN_SSID, 1, (uint8_t*) &configAp.hidden);
   if (Status != 0)
   {
       syslog(LOG_ERR, "[ERROR] -  %d - sl_WlanSetMode SL_WLAN_AP_OPT_HIDDEN_SSID\n", Status);
   }

   Status = sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_AP_ID, SL_WLAN_AP_OPT_SECURITY_TYPE, 1, (uint8_t*)&val);
   if (Status != 0)
   {
       syslog(LOG_ERR, "[ERROR] -  %d - sl_WlanSetMode SL_WLAN_AP_OPT_SECURITY_TYPE\n", Status);
   }

   Status = sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_AP_ID, SL_WLAN_AP_OPT_PASSWORD, strlen(configAp.password),
                        (uint8_t*)configAp.password);
   if (Status != 0)
   {
       syslog(LOG_ERR, "[ERROR] -  %d - sl_WlanSetMode SL_WLAN_AP_OPT_PASSWORD\n", Status);
   }

   Status = sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_AP_ID, SL_WLAN_AP_OPT_MAX_STATIONS, sizeof(max_ap_stations),
                        (uint8_t*)&max_ap_stations); // default: 4

对于 TLS 握手、cc3120颁发的证书是由自定义 CA 连接到由自定义 CA 签名的服务器证书所形成的链。

此错误是否与 iOS 客户端设备中处理 TLS 的某些特定方式有关?

提前感谢。

Br

Lorenzo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    几点意见:

    • "模块卡住"是什么意思? 模块未响应 sl_ API 调用? 您是否通过异步处理程序看到任何错误?
    • Service Pack 3.10.0.5已超过4年。 您是否能够使用最新的服务包进行测试? 您可以在CC32xx SDK (版本3.22.0.1)中找到适用于 CC3120的最新服务包。
    • 当从 sl_Recv ()返回错误-452时,您在做什么? 您是否通过 sl_close()关闭了套接字? 是否针对套接字使用 LINGER 选项(SL_SO_LINGER)?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    在我的答案下面:

    • 我过于简单地总结了。 模块未卡住。 这是主机处理器中的软件驱动程序、在 sl_Recv 返回-542后、调用 sl_Close、然后退出程序。
    • 我已经安装了 SDK。 但是、当我尝试通过 UART 连接通过引导加载程序对 sp_3.22.0.1_2.7.0.0_2.2.0.7.ucf 进行编程时、我得到:

    更新 CC3120固件
    文件/usr/share/cc3120-fw/cc3120.ucf.new 已打开。 大小:74852字节
    开始编程
    错误:编程时出错、statusCode:-673378496 = 0xd7dd0f40、read_buffer[0]= 0x00、read_buffer[1]= 0xcc

    当发送第一个文件块时。 相同的更新程序适用于主机处理器中软件更新程序下的旧.ucf。

    static bool flashProgrammingCmd(const uint8_t* bin, size_t size)
    {
       uint8_t read_buffer[READ_BUFFER_SIZE] = {0};
       uint16_t readBytes = 0;
    
       const uint8_t* addrOffset = bin;
    
       size_t imageSize = size;
       size_t writtenBytes = 0;
    
       printf("Start Programming\n");
    
       while (size > 0)
       {
          size_t toReadBytes =
              MIN(size,
                  MAX_CHUNK_SIZE); // Chunk size must be 4096 B except for the last chunk
    
          uint16_t cmdLen = toReadBytes + PARTIAL_HEADER_CMD_LEN;              // Len field of command
          uint8_t flashProgram_cmd[MAX_CHUNK_SIZE + TOT_HEADER_CMD_LEN] = {0}; // max: 4107
    
          memcpy((flashProgram_cmd + CMD_CHUNK_START_INDEX), addrOffset, toReadBytes);
    
          flashProgram_cmd[CMD_LEN_INDEX] = cmdLen >> 8;
          flashProgram_cmd[CMD_LEN_INDEX + 1] = cmdLen;
    
          flashProgram_cmd[CMD_OPCODE_INDEX] = PROGRAM_CMD_OPCODE;
    
          flashProgram_cmd[CMD_CHUNK_SIZE_INDEX] = toReadBytes >> 8;
          flashProgram_cmd[CMD_CHUNK_SIZE_INDEX + 1] = toReadBytes;
    
          uint8_t checkSum = computeCheckSum((flashProgram_cmd + CMD_OPCODE_INDEX), (toReadBytes + 9));
          flashProgram_cmd[CMD_CS_INDEX] = checkSum;
    
          serialWrite((unsigned char*)flashProgram_cmd, (toReadBytes + TOT_HEADER_CMD_LEN));
          while (readBytes == 0)
          {
             readBytes = serialRead(read_buffer, PROGRAM_CMD_ASW_LEN);
          }
          readBytes = 0;
    
          int32_t statusCode;
          statusCode =
              read_buffer[2] << 24 | read_buffer[3] << 16 | read_buffer[4] << 8 | read_buffer[5];
    
          if ((statusCode < 0) || (read_buffer[0] != 0x00) || (read_buffer[1] != 0xCC))
          {
             //fprintf(stderr, "Error: Error occurred while programming\n");
    e
             return 1;
          }
    
          size -= toReadBytes;
          addrOffset += toReadBytes;
          writtenBytes += toReadBytes;
    
          int progress = (int)(((float)writtenBytes / imageSize) * 100);
          printf("\rProgress: %d %% \t", progress);
    
    #ifdef SERIAL_DEBUG
          printf(" - Written bytes: %d (%02x)\n", statusCode, statusCode);
    #endif
    
          fflush(stdout);
       }
    
       int32_t statusCode;
       statusCode = read_buffer[2] << 24 | read_buffer[3] << 16 | read_buffer[4] << 8 | read_buffer[5];
    
       if (statusCode == 0)
       {
          fprintf(stderr, "\nFinished programming\n");
       }
       else
       {
          return 1;
       }
    
       return 0;
    }
    

    • 我调用 sl_Close。 是的、tcpServerSocket 是用 SL_SO_LINGER 设置的

    洛伦佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorenzo、

    当您关闭套接字裸片并重新打开它以使对等器件可以重新连接时、它是否会再次开始工作?

    由于您使用的是归档文件、因此 SP 确实是强制性的。 您通过引导加载程序描述的过程称为嵌入器编程、您需要通过在 UART 上引入中断信号来进入引导加载程序模式。 您是否实施了 swpa230中描述的内容?  您是否可以改用 Uniflash?

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shlomi:

    最后、我能够刷写新的服务包。 问题是因为我使用旧的 Uniflash 版本(6.4而不是最新的8.3)制作.ucf 文件。

    现在版本是:

    NWP 3.2.0.1
    Mac 2.7.0.0
    PHY 2.2.0.7

    总之、行为是相同的。

    sl_Recv

    _i16 sl_Recv(_i16 sd, void *pBuf, _i16 Len, _i16 flags)
    {
        _SlRecvMsg_u   Msg;
        _SlCmdExt_t    CmdExt;
        _SlReturnVal_t status;
    
        /* verify that this api is allowed. if not allowed then
        ignore the API execution and return immediately with an error */
        VERIFY_API_ALLOWED(SL_OPCODE_SILO_SOCKET);
    
        _SlDrvResetCmdExt(&CmdExt);
        CmdExt.RxPayloadLen = Len;
        CmdExt.pRxPayload = (_u8 *)pBuf;
    
        Msg.Cmd.Sd = (_u8)sd;
        Msg.Cmd.StatusOrLen = (_u16)Len;
    
        /*  no size truncation in recv path */
        CmdExt.RxPayloadLen = (_i16)Msg.Cmd.StatusOrLen;
    
        Msg.Cmd.FamilyAndFlags = (_u8)(flags & 0x0F);
    
        status = _SlDrvDataReadOp((_SlSd_t)sd, (_SlCmdCtrl_t *)&_SlRecvCmdCtrl, &Msg, &CmdExt);
        if( status != SL_OS_RET_CODE_OK )
        {
            return status;
        }
         
        /*  if the Device side sends less than expected it is not the Driver's role */
        /*  the returned value could be smaller than the requested size */
        syslog(LOG_INFO, "[INFO] -  sl_Recv, line:%d, Msg.Rsp.StatusOrLen:%d,\n", __LINE__, Msg.Rsp.StatusOrLen);
        return (_i16)Msg.Rsp.StatusOrLen;
    }

    返回-452。

    WIFI_BRIDGE_LOG[5815]:[INFOC]- sl_Recv、line:912、Msg.Rsp.StatusOrLen:-452、

    这是在与 iOS 设备进行了几分钟的数据交换后发生的;可能也会发生一次从 Windows PC。
    我可以获取哪些资源来帮助调查吗?

    谢谢。

    Lorenzo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    接下来的步骤是尝试从 NWP 获取一些日志、但在此步骤之前、您可以评论"当您关闭套接字芯片以出错并重新打开它、以便对等器件可以重新连接时、它是否会再次开始工作?"

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    我花了几天时间做一些测试和研究当前代码。

    似乎避免在 sl_Recv 失败时关闭套接字可以防止出现以下问题:客户端保持连接并且数据交换继续。 您是否知道 sl_Recv 何时返回-452 (SL_ERROR_BSD_ESECCLOSED)?

    Br

    洛伦佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    这是很好的听到,不关闭插槽,你能够恢复,但这是有点奇怪.

    SL_ERROR_BSD_ESECCLOSED 表示另一侧关闭 SSL/TLS 连接、但不关闭套接字本身。 您在这里要介绍的是它会继续交换数据、因此数据交换是在非安全套接字上进行的、或者 TLS 握手在 NWP 中触发 、因此您看不到。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    我想我可能已经弄清楚发生了什么。

    客户端似乎有时试图建立6个以上的连接。 像往常一样、当发生这种情况时 、客户端会发起 TLS 握手、而此握手确实以  客户端发送的过早加密警报结束。 当 SL_RECEIVE 返回 SL_ERROR_BSD_ESECCLOSED  (-452L)时就会出现这种情况。

    我现已修改主机处理器代码、以关闭返回 SL_ERROR_BSD_ESECCLOSED 的客户端 套接字;主服务器套接字从未关闭、因为服务器一直希望能够接受新连接。

    客户端通常关闭其他客户端套接字后、 模块上的其他安全套接字将再次可用、并且正确接受新的客户端套接字。

    通常的行为似乎是可以的、并且没有使用不安全的套接字。

    您是否 认为分析正确、或者还需要调查其他问题?

    提前感谢。

    Br

    洛伦佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    现在、6个安全套接字的附加信息更有意义。

    DS 确实指出"6个同时 TLS 和 SSL 套接字"、因此如果这个数字不正确、您会收到警报、并且需要等到套接字空闲后才能建立新套接字。

    此致、

    什洛米