This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:打开文件时检查 Flags 或向现有文件添加 Failsafe 标志。

Guru**** 2611365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1232743/cc3235sf-check-flags-when-opening-a-file-or-add-failsafe-flag-to-an-existing-file

器件型号:CC3235SF

是否可以向现有文件添加失效防护标志?

如果没有、我可以在打开某个文件时检查它是否有失效防护标志、如果没有、则删除该文件并使用失效防护标志重新创建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、您无法向已存在的文件添加故障安全标志。 此 flasg 需要在文件创建期间设置。

    您可以通过 API sl_FsGetInfo()读取文件的标志

    1月