This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831:在 GATT 广播中显示 BT 名称(仅显示 MAC)

Guru**** 2670455 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1230960/wl1831-display-bt-name-in-gatt-advertisements-only-mac-is-showing

器件型号:WL1831

您好!

我目前正在使用基于  WL1831的模块 、具有 TIInit_11.8.32.bts、bluez 5.55和内核5.4.142。

我可以启动 BT 功能 Get hci0出现在 hciconfig 中。

我有一个 GATT 服务器设置和广告(hciconfig leadv ),但在我的 NRF 连接应用程序,它只是显示 Mac 地址而不是 hciconfig hci0名称 。

我想知道是否有一个更低级的命令来设置要广播的名称?

需要注意的是、bluetoothctl 和 btmgmt 没有看到 hci0接口/BT 设备、因此我无法通过 btmgmt 设置名称。

谢谢!