This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:tcpechotls 示例不起作用

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1231155/launchxl-cc3235sf-tcpechotls-example-not-working

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

您好!

我尝试了运行 tcpechotls 示例。 我能够成功连接、获得 IP 和 SNTP 正常运行、但我会得到下面的此错误

tcpHandler:无法加载对象\n"

有什么想法吗?

谢谢

AJ

顺便说一下、我不明白为什么我发布同一主题的两个副本。 我只点击"发布"一次。 很抱歉、以防问题再次发生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实是一个错误。  

    在 TcpEchoTLS.c 第138行、将"strlen (PRIVATE_KEY_FILE)-1"替换为"strlen (PRIVATE_KEY_FILE)"。  即删除"-1"。