This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:仅用于拾放或具有电气功能的垫圈?

Guru**** 2694535 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, CC3235MODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1225073/cc3235mods-gasket-just-for-pick-and-place-or-has-it-electrical-function

器件型号:CC3235MODS
主题中讨论的其他器件:CC3235S

尊敬的所有人

比较 CC3235MODS 和 CC3235S、MOD 上还有额外的外设元件。 由于两者都是 Wi-Fi 十六进制的,我虽然,也许垫圈只是添加到 MOD 为了方便挑选和放置在生产线上。

这是否正确或密封垫也具有某些电气/射频用途?

非常感谢您的回复

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您能否指定 您指的是哪些外设元件 ? 模块(CC3235MODS) 内部将包含许多外设和元件、包括 IC (CC3235S)。 CC3235S 只是指 IC、您需要在设计中添加射频开关和双工器等元件。  

    如果您指的是模块上的金属屏蔽层、则有助于针对内部器件和元件提供更多的射频屏蔽。

    Br、

    J·M·托雷斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡

    我指的是 CC3235MODS 除 CC3235S (我将其视为模块的核心)外的引擎盖下方(垫片)。

    好的、垫片确实提供了 EMI 屏蔽。 是否可以在没有衬垫的情况下构建应用程序、并且仍能顺利获得认证?

    此致

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我会仔细研究它、然后回复给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡

    有任何关于垫片的消息吗?

    此致

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 如果您打算 利用模块器件的认证、不建议 移除模块器件上的金属屏蔽。 如 数据表第9.13.2节 IC/ISED 认证和声明所述 :

    TI 的 CC3235MODx 和 CC3235MODAx 模块已作为单模块发送器通过了 FCC 认证。 这些模块是经 FCC 认证且带模块化授权的无线电模块。 请注意、未经合规负责方明示同意的任何更改或改动都可能导致用户操作本设备的授权失效。

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡

    感谢您的回答。  

    真有趣。。。 我不打算从 MOD 上移除垫片、我想知道如果我使用裸 CC3235、是否需要添加一个垫片。

    换言之:采用 CC3235 (不是 CC3235MOD)的所有人员在开发板上会发生什么情况? 他们在认证时是否会遇到问题? 如果是、他们可以从何处获得垫片以实现与 MOD 器件相当的可靠设计呢?

    此致

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    这取决于您的器件的设计方式、并需要在硬件设计阶段和初步 EMC 测试期间确定此值。 将设备设计为能够使用额外的擦布、这可能是一个很好的棱镜。 在初步 EMC 测试期间、您将确定是否需要屏蔽 CAN。

    有许多公司在生产定制的射频屏蔽罐。 此外、您还可以在 Farnell 或 Mouser 等商店购买一些"通用"射频屏蔽设备。

    通过您的提问、您似乎不太了解射频设计。 如果您从事商业设计、最好咨询具有射频设计经验的人员。 正确的射频设计对于实现 CC32xx 器件的良好性能至关重要。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan

    感谢您的答复。

    我的经验是在868MHz 频段和蓝牙方面。 但是、到目前为止、我从未使用过密封垫、除非它们附带了我使用的模块。

    我将请 TI 检查设计(我基本上从演示中复制)。  

    你的观点是有帮助的-我没有想到采取一些通用的垫片。 我在她的阴道里狠狠地顶进了她的屁眼里。

    非常感谢

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    如果您拥有蓝牙方面的经验、WiFi 应该不会出现问题、即使是5GHz 也可能会有点棘手。

    如果您不担心 PCB 的空间问题、也不打算进行大批量生产、那么具有通用 屏蔽的解决方案就可以满足您的要求。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    对问题的误解深表歉意。  正如 Jan 提到的、屏蔽的需求取决于您的产品设计、但是并不总是有必要像 CC323xMOD 那样在器件本身上放置一个"垫圈"。  CC3235MOD 具有可帮助降低辐射的屏蔽层、并可作为可供客户利用我们认证的模块化产品。  您在认证时可能遇到的问题取决于您的电路板设计。

    我建议您遵循我们的 C3135、CC3235 SimpleLink Wi-FiRegistered和 IoT 解决方案布局指南 (Lit# swru536) 和 CC3x35硬件设计清单  。  您还可以通过 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS 申请硬件设计审查。  

    感谢您的耐心等待、

    杰西卡