This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:CCS 12.3扩展插件

Guru**** 2485925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1228199/cc1352r-ccs-12-3-extension-plugin

器件型号:CC1352R

您好!

我使用的是 CCS v12.3。 我想添加 Sonarlint,Sonarqube 扩展。 任何人发送链接或如何添加到 Code Composer Studio 中、

谢谢。

蒂图斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Titus:  

    我已经把它转发给正确的组织。 他们应该很快回复给您。  

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对这两者没有太多的个人经验,但我能够在 CCS 12.3.0中从 Eclipse 应用市场很容易地安装 Sonarlint。 我刚打开商城(Help -> Eclipse Marketplace)并搜索"sonarlint"。

    我找到以下文章、其中提供了更多有用的详细信息:

    https://www.vogella.com/tutorials/SonarQube/article.html

    谢谢

    小  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法将其用于 CCS 中的 C/C++代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不能将其用于 CCS 中的 C/C++代码

    我无法对插件的实际使用进行更多的评论。 最好直接联系插件供应商以获得更多帮助。

    谢谢