This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:TI RTOS 项目中是否可以同时存在 WIFI 和以太网连接?

Guru**** 2534870 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1234266/cc3100-can-both-wifi-and-ethernet-connection-co-exist-in-ti-rtos-project

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCPDTCC3200

大家好!

我正在实施需要在网络连接之间切换的地方,例如当我的设备 TM4C129ENCPDT 需要从 wifi 或以太网连接互联网时,当 WiFi 连接断开时,它应该切换到以太网连接, 或者,如果以太网连接断开,它应该连接到 wifi 网络,我该如何实施此功能,http.networkstack 应该是什么(Http.networkStack = HTTP.SimpleLink;/ Http.networkStack = HTTP.NDK;)?在哪里可以找到缺省? 这两种共存是否存在? ,

提前感谢

此致、

奇兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从未使用过这种方法、但理论上可以做到。

    虽然 CC3200也可以正常工作、但我建议将 CC3220/CC323x 用于网络旁路模式(即启用到 AP 的连接并随后支持以太网接口的接口-请参阅 www.ti.com/.../swru455中的第6.5.4节)

    我认为此模式在 CC3200中可用、但未经验证。

    我认为 NDK 支持有2个网络接口(旁路模式使 Wi-Fi 作为以太网设备连接)。  

    根据您的了解、我们无法提供太多资源帮助您入门、因此我们为此提供的支持能力非常有限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    您提供的链接不 存在,您可以配置正确的 pdf 链接吗?

    并找到了一些相关链接 https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf?ts=1685989306731&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F ,这是正确的链接吗?

    此致  

    线性调频脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-它是正确的链接(错误地将右括号添加到 URL 中)。

    https://www.ti.com/lit/swru455

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,kobi,

    我浏览过该文档、是否也可以在 CC3100芯片上实施网络旁路模式? 因为要在已部署的设备上实施不能更改已部署的设备的 wifi 芯片?  

    此致  

    线性调频脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上是可以的(应该提供插座类型)、但从未在 cc3100上验证过、我们将限制 对此产品的问题提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 kobi  

    对 ti 工作。

    此致  

    线性调频脉冲