This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:如何在 CSA 中对 CTP 进行认证

Guru**** 2813725 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1235979/cc3235modasf-how-to-certificate-ctp-in-csa

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件: CC3235SF

各位专家、您好!

我的客户正在计划 Matter 网络产品。

他们计划使用 CC3235MODASF 来开发路由器设备。

此器件是建筑物中的照明开关。

CC3235MODASF 必须事先通过 Alliance (Matter)认证、才能获得 CTP 认证。

请参见以下链接。

认证转移计划|加入计划- CSA-IOT

请告诉我他们获得 CTP 认证的程序。

同时请提供 CC3235MODASF 的 Matter 认证信息。

谢谢

此致、

罗宾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划在9月底之前针对 Matter 1.x 认证 CC3235SF。

    它将被认证为仅具有强制性要求的照明灯。

    根据我们的了解、应用程序(随您的客户需求)和/或集群/属性的任何更改都需要新的认证。

    假设在器件认证之后-客户认证应该简单易懂(假设仅更改了应用代码)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有几个问题、如下所示:

    1. 您尝试认证的 CC3235SF 芯片是否包含包含包含开/关或开关的集群名称?
    2. 如果 CC3235SF 完成 Matter 认证、我还可以使用 CC3235MODASF 吗?
    3. 如果您的开发在芯片认证后没有任何更改(集群/属性)、是否可以继续进行 Matter CTP 认证?

    我将等待您的回答。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.打开/关闭-它将被认证为照明附件(不是开关)

    2.是的(正如我们之前所说的那样,应用程序可能需要重新认证),

    3、如上所述,不可能有变化。 但假设您希望按原样使用它、那么 CTP 应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kobi。
    正如您所说、我们正在计划使用 CC3235MODASF 来制造产品、并继续进行 CTP 认证。
    是否也计划在九月底像 CC3235SF 一样针对 CC3235MODASF 进行 Matter 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前没有对该模块(Matter)进行认证的计划。 我们将对应适用于该模块的 CC3235SF 进行认证。  

    该模块正在进行射频行为认证(通过 FCC 等认证)