Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG, CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 SysConfig、
我正在 Code Composer Studio (CCS)的 CC3220SF-Launchpad 上进行开发、但遇到了问题。 问题是、只要我想使用新代码对 CC3220器件进行编程、就会收到 以下错误消息:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果 错误 持续存在、确认配置、重启电路板、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如较低 TCLK)。
我的有效 解决方案是 重置器件并重试、但这太慢了。 每当我想使用新代码对器件进行编程时就会发生该错误、因此我最终会浪费大量时间:
- 点击"Debug"按钮、尝试对 器件进行编程并启动调试器
- 设备出现故障、并 显示错误-1170。 取消调试会话并复位电路板(使用物理"reset"按钮)
- 再次点击"Debug"按钮、这会成功对器件进行编程。
如您所见、我必须点击两次"调试"。 令人沮丧的是、每次我想调试新代码、我必须重置电路板。 同样、每次我想使用新代码对器件进行编程时都会发生这种情况。
在线资源可以验证器件是否处于开发模式、还可以验证 MAC 地址、这是我所做的。 这是我在网上找到的所有东西,我不知道我还能做什么。 我们将非常感谢您提供任何帮助。
谢谢!