This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:IoT CAN't connect "azureIOT/tlsio_sl.c Func:tlsio_sl_open Line:378 SlNetSock_startSec 启动会话失败-688"

Guru**** 2610805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1235994/cc3220sf-launchxl-iot-can-t-connect-azureiot-tlsio_sl-c-func-tlsio_sl_open-line-378-slnetsock_startsec-failed-to-start-session-688

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好  

我们使用

CC3220 Launchpad 修订版 A  

SDK:simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05

simplelink_cc32xx_sdk Azure IOT

对于第一个启动器件、UART 日志如下所示、IOT 连接成功(对于 Real 不连接)、在器件重新连接 AP 后、 出现 CCS IDE 控制台窗口

(文件:../AzureIOT/tlsio_sl.c Func:tlsi_sl_open 行:378 SlNetSock_startSec 启动会话-688失败)、我们搜索错误代码和 一些旧问题、对 这个问题没有任何想法、请帮助进行回复、谢谢。  

IoTHubClient_LL_SetDeviceMethodCallback...success.IoTHubClient_LL_SetConnectionStatusCallback...成功。

此致

   蒂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -688表示使用错误的(服务器)根 CA 进行连接。

    #define SL_ERROR_BSD_ESEC_ASN_NO_SEIER_E (-688L)/* ASN no signer to confirm */

    有关如何获取正确根 CA 的信息、请   参阅以下文档:www.ti.com/.../swpu332 (请参阅2.5.1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   

      感谢您的回复、它解决了我的问题、