This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:如何使用 IAR IDE 进行调试

Guru**** 2485915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1236689/cc3220sf-launchxl-how-to-debug-with-iar-ide

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

我一直在遵循"simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13"附带的文档中的"快速入门指南"。

按照针对 IAR 的所有步骤、我 能够成功编译项目、但是我无法对其进行调试。 根据建议、我选择调试器驱动程序"TI XDS"、然后在"TI XDS"选项卡上选择"TI XDS110仿真器"。
我已经尝试过 JTAG 作为推荐给我的"Error -2131"、也尝试过 SWD 给我的"Error -615"。


我还尝试了相同的项目、但在 CCS 上运行、一切正常。 我注意到、"调试配置"仅适用于"Program"->"Device": "Texas Instruments XDS110 USB Debug Prube_0/Cortex_M4_0"。
(不与"Texas Instruments XDS110 USB Debug Prube_0/IcePick_C"下一代"Texas Instruments XDS110 USB Debug Prube_0/CS_DAP"一起使用。

您能帮助我配置 IAR 以便调试代码吗?  

此致、
塞缪尔·Simões



对于此测试、我将使用:

工程:"simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13\examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL\demos\network_terminal\freertos\IAR"

器件:CCS3220SF | CCS3220SF-LAUNCHXL  

IAR-ARM:9.30.1.50054

SimpleLink: simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13

FreeRTOS:FreeRTOSv202112.00

仿真包:9.5.0.00141 | 9.11.0.00128

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在 IAR 上尝试了"网络终端"(以及"MQTT 客户端")示例(使用 tirtos7)、它使用默认配置 可以正常工作您可以测试此组合、例如使用 tirtos7吗?

    您是否更改了电路板上的任何其他内容(例如 SOP 行或调试器选项)?  

    我正在使用 IAR 8.50.9 (也值得尝试它)。