This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:CC3235S 上的 AP 超时、使用 sl_WlanProvisioning。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1237721/cc3235s-timeout-for-ap-on-cc3235s-using-sl_wlanprovisioning

器件型号:CC3235S

大家好!  

器件 CC3235S,作为 AP,我可以看到它受时间限制,  InactivityTimeoutSec,我的问题是:此参数的最长时间是多少?

_i16 sl_WlanProvisioning ( u8   ProvisioningCmd
u8   RequesteedRoleAfterSuccess,
U16   InactivityTimeoutSec
字符*   pSmartConfigKey
u32   标志  
)

我已经测试了600秒,(10分钟),我不是成功地增加这个超时.

谢谢  

费尔南多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到最大值(最小值为30秒)的任何文档或代码中的任何限制。

     我记得、默认情况是10分钟、数据结构(uint16_t 用于第二个配置、然后在激活定时器之前转换为 uint32_t (以毫秒为单位))应该保持更高的值。 但是我可能错过了一些东西。  

    为什么需要10分钟以上? 我不知道什么是应用、但 AP 模式消耗相对较高的功率、10分钟即可完成配置(AP 模式本身可以正常工作、无论何时使用 NWP 计时器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    非常感谢您的回答,我需要使设备始终处于 AP 模式,可能是我错了。 如果我们需要一个设备作为接入点,可以连接4个站点(最多),断开连接和连接不受时间限制。 连接后、它们可以使用设备上的 http 服务器交换数据。  

    谢谢

    F 迪亚斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么您需要使用 sl_WlanProvisioning() API 来使器件保持在 AP 模式内? 为什么不使用 API sl_WlanSetMode (ROLE_AP)设置 AP 模式

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。
    我正在使用该指令与 http 服务器,我可以保留设备与 ROLE_AP.

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢