This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF 读取文件和关闭文件显示错误代码

Guru**** 2610055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1237169/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-read-file-and-close-file-appear-error-code

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好  

我们使用

CC3220 Launchpad 修订版 A  

SDK:simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05

simplelink_cc32xx_sdk Azure IOT

我们按照下面的错误代码打开文件、读取文件和关闭文件、这种错误代码意味着什么?

sl_FsOpen 错误:-10288

sl_FsRead 错误:-95

sl_Fsclose 错误:-95

SE sl_FsOpen 错误:-10341

此致

  蒂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它要打开哪个文件?

    是您添加的用户文件吗?

    此错误表示某个文件未正确关闭、而您正在尝试打开该文件并进行读取/写入。

    什洛米