This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:从 mqtt_client 示例开始

Guru**** 2611275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1238842/cc3235s-starting-out-on-mqtt_client-example

器件型号:CC3235S
主题中讨论的其他器件: CC3220S

尊敬的所有人

这可能是一个愚蠢的初学者问题,但我很高兴有一些帮助。

我可以构建 mqtt_client 示例并将其下载到 Launchpad_cc3235S 上。 我想按照自述文件中的说明进行操作。 它会说将网络数据填充到  network_if.c

我在 SDK 源代码中找到该文件、

ti\ccs1230\simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13\examples\rtos\CC3220S_LAUNCHXL\demos\mqtt_client_server

我是否需要将此文件复制到我的项目中? 实际上、我希望该演示能够说明驱动程序和库结构的工作原理。

感谢任何帮助

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我发现必须在"wifi 设置.h"中进行设置。这个文件在项目中、所以这只是一个文档问题。。。