Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3135MOD, CC3100, CC3135
主题中讨论的其他器件: CC3100、 CC3135、CC3100MOD
您好!
我们正在尝试将 CC3135MOD 主机驱动程序移植到 STM32F429 MCU 上、而该 MCU 没有 RTOS 和多线程。
我们在 SDK 5.20.00.06版中使用 sp_4.11.0.0_3.7.0.1_3.1.0.26.bin 对 CC3135MOD 进行了编程。
借助 SWRU455m 第19章移植指南和 E2E 论坛中的其他主题、我们修改了 user.h、nortos.c/h 文件。
使用 sl_Start 运行代码后、我们从 SPI 行获得以下内容。
SPI_Open
SPI_Open 完成
SPI_Write 4 65 87 78 56
SPI_READ 8 00 00 00 00 00 00 00 00
SPI_READ 4 BC DC CD AB
SPI_READ 4 08 00 14 00
SPI_READ 8 24 00 04 06 00 00 00 00
SPI_READ 12 2B 57 00 08 2D 57 00 08 2F 57 00 08
sl_Start 失败-2005
这些 SPI_Read 是否来自 CC3135MOD 的正确响应?
2.如果 SPI 工作正常,请告知我在何处解决此问题?
我们将在几周内修复这些问题、并反复查看用户手册、移植指南和 E2E 论坛以及 nortos 的 CC3100示例代码、
但无法找到解决这些问题的线索。
为了方便您查看、我附上了我的 user.h、nortos.h 和 c 文件。
e2e.ti.com/.../0638.user.he2e.ti.com/.../0250.nonos.ce2e.ti.com/.../1526.nonos.h
谢谢。