This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:在 CCS 中进行工程设置以防止出现"错误:SLImageCreator.exe:未检测到 XDS 并验证;

Guru**** 2610125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1238032/cc3235s-project-setting-in-ccs-to-prevent-error-slimagecreator-exe-xds-not-detected

器件型号:CC3235S

尊敬的所有人

当我在 CCS 中构建项目并且没有降级或 XDS 连接到计算机时、总是会显示 "Error:SLImageCreator.exe: XDS not detected"。

如果我只想构建项目、为什么需要调试探针?

CCS 中是否有设置可以在未连接电路板的情况下进行构建、但仍然没有收到错误?

此致

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、

    感谢您的提问、我已将此指派给 CCS 的一位专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认的工程构建配置("MCU+Image")不仅会创建应用二进制文件(.out)、还会创建一个开发映像(.sli)、您可以将其刷写到外部闪存(即、能够从闪存而不是调试器运行)。 对于该"开发"映像、CCS 需要读取已连接器件的 MAC 地址、这就是它尝试查找并连接器件的原因。

    由于这仅在创建应用程序二进制文件(.out)后发生、因此可以直接忽略此错误。

    或者、您可以使用"Manage Configurations"(管理配置)(在工程属性中)将"Debug"配置设置为活动状态(此配置在 输出文件就绪后停止编译)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我读了这本书,很容易理解! 感谢您的支持。