This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:它是否支持 TLS 1.3和 WPA3企业版

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, CC3235SF, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1238687/cc3235modasf-whether-it-support-tls-1-3-and-wpa3-enterprise

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件: CC3235SFCC3301

尊敬的所有人:

在 CC3235MODASF 的数据表中、它描述了对 完全安全的 TLS v1.2和 WPA3个人版的支持、我想知道它是否支持 TLS v1.3和  WPA3企业版。

对于 TLS v1.3、是否有计划显示何时支持它? 如果不可能、有什么限制导致不支持 TLS v1.3?

对于 WPA3企业版、您能否提供支持它的 SDK 版本以及介绍如何配置/启用它的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3235SF 芯片已通过 WiFi 联盟获得 WPA3-EAP 认证。 去年、我使用经过 WPA3-EAP 的 OpenWrt 路由器对此进行了测试、此安全类型能够正常工作、不会出现任何问题。 最新的 SDK (7.10)或更旧的6.10或更高版本就可以接受。 但是、WPA-EAP 存在着更大的问题。 仅对 WPA-EAP 支持 TLS 1.0。 由于许多公司不允许再使用 TLS 1.0、CC3220/CC3235无法连接到 WPA-EAP 网络。 根据 TI 声明、由于 CC3220/CC3235存储器资源不足、无法支持 EAP 的 TLS 1.2。 我和 TI 讨论过这个话题几次、但他们的论点从来没让我信服。 如果您要使用 CC3220/CC335作为其 WPA-EAP 功能、我强烈建议搜索其他器件(例如、WiLink-8、CC3301或竞争对手生产的器件)。

    网络处理器本身(NWP)不支持套接字的 TLS 1.3。 但如果 CC3235SF 芯片具有足够的存储器资源、就可以在应用处理器上运行外部 TLS 堆栈并以此方式启用 TLS 1.3。 最新的 SKD 7.10包含如何实现该目标的示例。 但这种方法不适用于 WPA-EAP、但仅适用于 TLS 套接字。

    1月