This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:通过 UART 使用引导加载程序协议进行编程

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1238587/cc3235sf-programming-via-uart-using-the-bootloader-protocol

器件型号:CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件: 嵌入式编程

您好!

我们正在开发自己的工具、以使用我们自己的板载器件 USB-UART 控制器(CP2105)对 CC3235SF 进行编程。 我们已经按照《CC313x 和 CC323x SimpleLink WiFi 嵌入式编程指南》(https://www.ti.com/lit/an/swpa231/swpa231.pdf)中提供的说明进行 操作、但是似乎无法找到包含要传输到器件的十六进制数据的正确文件、这与用于 MSP430器件的 TI-TXT 格式类似。

在 CCS 的输出文件夹中、我们可以找到4个文件:.bin、.hex、.sli 和.ucf。 我们最初虽然.hex 文件是我们要查找的文件、但它不起作用。 经检查后、通过 CCS 进行编程时正在进行的数据与.hex 文件中的数据不匹配。

此处似乎我们遗漏了步骤、因为似乎没有文档介绍对器件进行编程所需的 hex 文件的生成方法。

谢谢。

瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    用于 UART 编程、使用*。ucf 文件。 hex 文件旨在使用第三方编程器直接对 SPI 闪存进行编程。

    为了确保您的.ucf 文件正确、应 首先使用嵌入式编程包中的 exe 文件或 python 代码。 嵌入式编程旨在以生产模式(使用适当的代码签名证书进行安全启动)而非开发模式对映像进行编程。 在开发模式下创建的可编程.ucf 文件可以使用、但您需要为精确的 CC235SF 器件构建映像(开发模式下精确 CC235SF 的硬编码 MAC 地址)。

    1月