This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:使用 CC3135时在 RAW 套接字模式下的长随机发送延迟

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1229827/cc3135mod-long-random-sending-delays-in-raw-socket-mode-with-cc3135

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135

您好!

当我每2..10ms 发送一个 UDP 或 TCP 数据包时,我看到使用 sl_Send()命令通过 RAW 套接字发送 IP 数据包时存在很长的随机延迟。 此延迟通常出现在3…15分钟内、最长可达3.6秒(!?)。 延迟开始时和持续时间没有明确的模式。 我还…到很多短路延迟、持续时间为10 μ s 250ms。 它们出现的频率更高、尤其是在数据包速率提高时。

使用 sl_Socket (SL_AF_PACK、SL_SOCK_RAW、0)命令打开套接字、并将 NWP 置于网络旁路模式(第108页、SWRU455M–2017年2月–2020年10月修订)。

电源策略为 SL_WLAN_NORMAL_POLICY。 也可以是 SL_WLAN_ALWAYS_ON_POLICY、具有相同的结果。 信号强度从好到好:-55dBm…-33dBm。 传输信道处于2.4GHz 频段。 WLAN 模式无关紧要。

套接字可以处于阻塞模式或未阻塞模式。 FlowContCB.TxPoolCnt 值降至 FLOW_CONT_MIN、在延迟期间无法发送更多数据包。 经过延迟后、一切都恢复正常。 在延迟期间没有报告 WLAN 断开/连接事件。

是否有办法可以解决 NWP 端的此问题–长延迟是不可接受的? 或者、请告诉我、我是否遇到了未记录的 NWP 限制以及是否有办法减轻这种限制。

谢谢。

O·博古什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看到流控制达到最小值这一事实意味着 TX 池计数正在下降、因此 NWP 中的数据包被延迟。 always_on 仅在 RX 模式下有用、在 TX 模式下不有用、因此这很清楚您没有看到任何改进的原因。

    首先、我将重点讨论 UDP、而不是 TCP 或混合物、因为 TCP 需要来自对等器件的 ACK、在发生这种情况之前、数据包会保留在 TX 队列中、可能会使这种现象变得更糟。 您是否可以确保仅使用 UDP 进行测试? 使用 UDP 与 TCP 进行测试时、您是否看到不同的行为?

    此外、链路质量良好并不一定意味着空气不会拥塞。 您能否仔细检查一下您是否正在处理干净的频道? 动机是忙通道会使器件延迟其传输、因此也会有效地使问题变得更糟。

    最后、如果您更及时地进行空间传输、会怎么样? 是否有任何改进? 您使用的数据包大小是多少?

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    正如我已经提到过的、我将使用 RAW 套接字。 NWP 不知道它是 UDP、TCP 还是其他更高级别的协议。 至少,这应该是这样的。 但是、我同意使用 UDP 可以消除观察此问题时不必要的复杂性。 否、使用 UDP 与 TCP 时的行为不同。

    通道的情况。 否、我使用的频道不是纯净的。 如果我转到干净的频道(在2.4GHz 频段很难执行此操作)、问题肯定会得到改善。 另一方面,我没有故意营造一个拥挤的环境。 我只有另外一个 AP 在同一通道上运行、周围什么都没有。 另一个 AP 的信号强度约为-56dBm、接近或低于 NWP 的信号强度。  将 NWP 的信号强度增加到-33dBm (外部天线)并不能改善这种情况。 我将设备转移到了一个完全不同的地方,有不同的接入点,更拥挤,我有类似的结果。 总之、我的环境并不理想、但也并非独一无二。 这与我在客户现场的预期非常接近。

    我没有检查较低的传输速率–我需要在应用中每10ms 或更快地发送一次数据包。 数据包大小约为50…200字节、并且是灵活的。 绝对最大值为1514字节。

    谢谢。

    奥莱克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无论是否使用 NWP 都没有区别、TX 池是相同的、因此实际获得最小池的事实意味着您没有数据包、因此释放池并恢复正常需要一些时间。

    我当时询问空气拥塞的情况、以了解是否是空气导致器件无法发送数据包。

    数据包大小不太重要、因为无论大小如何、都会占用来自 TX 池的条目。 因此、每2mSec 帧的最小值意味着每秒500帧。 数据表表示最大理论吞吐量为15Mbps、因此使用1500字节帧意味着在干净环境中每个条码传输1250帧。 500帧仍然较少、但环境可能很繁忙、因此它可能位于边缘。

    您使用的 SPI 速率是多少?

    您是否有空气嗅探器?

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    SPI 频率为20MHz–这是数据表允许的最大频率。 不、我没有空气嗅探器。 如果 NWP 不传输帧、使用监听器的要点是什么–我看到不同 Wi-Fi 接收器的行为完全相同。

    问题在于1…3s 及更长的延迟、而不是由于 Wi-Fi 通道拥塞而导致的2….10ms 延迟。

    谢谢。

    奥莱克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我之前说的2..10mSec 是指将帧推送到设备的速度。 如果您采用快速方式、流控制机制会停止主机发送更多数据、因此您会延迟。

    当您说"不同 Wi-Fi 接收器的相同行为"时、您是指从 CC3135获取传输信号的另一个对等器件? 如果是、我只想通过空气监听器确保 CC3135不传输或对等器件没有拉取。

    如果是由于 CC3135 TX 问题无法传输、我需要考虑调试方法、因为它可能包含在固件中。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    问题不在于、由于当前空调条件下的传入消息率相对较高、某些消息会被推迟发送、甚至最终会丢失。 问题在于 NWP 停止传输几秒来严重中断数据通信。 这是真正的问题。

    是的、我确实是指与 CC3153通信的其他对等器件。 它们可以是 AP、STA、P2P 和各种硬件–无关紧要。 器件随机停止从 CC3153接收几秒钟的消息。 然后一切都恢复正常、直到下一个随机停止传输。

    是的、我可以从 CC3135固件中看到需要调试。 我建议您自行重现此问题并将其呈现给 TI 开发人员团队以修复错误。

    谢谢。

    奥莱克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一步当然是复制。

    我会研究一下、并告诉您。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我设法构建了与您拥有的设置类似的设置。

    我使用 RAW 套接字以及在主机上运行的 lwIP 网络堆栈。

    这是一个在 PC 上运行以模拟主机平台的平台、但它应与您拥有的平台类似。

    它已经运行了很长时间、UDP 传输的平均值@18Kbps、我看不到传输下降。

    我可以在 NWP 日志上看到、如您所见、TX 池数据包确实达到最小值、但没有丢弃。

    您能否说明您正在使用的服务包版本?

    如果您可以获取 NWP 日志并将其发送、也会很好。  https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf?ts=1638204986283&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 下的第20.1章介绍了该过程。

    只需记住、需要在专用引脚上以二进制模式记录流。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    带有 LwIP 的 RAW 套接字正常。 由于 PC 没有外部 SPI 接口、因此使用 PC 可能会成为一个问题。 您需要具有 SPI 接口的外设卡来连接到 NWP。 该卡将有其自身的缓冲对 PC 不可见。

    UDP 传输无问题。 我真的不关心比特率-您需要发送数据包、例如50字节长的数据包(仅限于特定情况)、每10ms 或更短的时间发送一次、以重现问题。

    问题在于传输的随机延迟、有时超过3秒。 丢包(我们讨论的是丢包、而不是连接丢失)是长时间延迟的结果、而不是单独的问题。 由于较大的传输缓冲区可在传输延迟期间容纳所有消息、因此可能不会出现任何压降。 是否发现传输存在长时间的随机延迟?

    可以看到 TX 池数据包计数器达到其最小值、这一点很好。 这是您应该看到延迟的时间点,因为10ms 内的下一个数据包将导致 sl_Send()锁定并等待至少一个数据包被发送,TX 池数据包计数器高于其最小值。 您只需要测量该延迟。

    我使用的是最新的 NWP 服务包:NWP 4.13.0.2 MAC 3.7.0.1 PHY 3.1.0.26。

    我没有资源来获取 NWP 日志。

    谢谢。
    奥莱克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olek,

    我是通过 SPI 从 PC 连接,并发送比你说的更频繁,因为我达到高 TP 和 TX 池下降到最低。 我仍然看不到您所讨论的问题。 到主机的流控制清晰且符合预期、但由于内部池始终装满至少一个数据包、因此对空中的流控制没有瓶颈。 另外、UDP 是测试的方法、而不是 TCP、因为 TCP 取决于 TCP ACK、如果另一方不将其拉至应用层、则在 NWP 需要保留数据包以进行重新传输时可能会发生这种行为。

    如果没有获取 NWP 日志并查看内幕的选项、我就无法提供任何内容。 为什么很难获得 NWP 日志?

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    您能否告诉我您的实验中消息速率 FlowContCB.TxPoolCnt 值下降到 FLOAD_CONT_MIN? 我看到每条消息大约为2ms。 我看到由于瓶颈导致传输延迟时;NWP TXD 缓冲区中没有更多空间、但新消息继续出现。 此时、我看到 NWP 传输的消息突发、假设十个左右的消息一个接一个传输(清除内部 NWP 缓冲区)、然后在不传输任何内容时延迟10...20ms。 请记住、您需要在同一信道上至少有一个具有相同或略低于 NWP 功率的 Wi-Fi 接入点、才能创建真实的工作环境。

    经过上述瓶颈实验后、当您得到最大传输速率时、将每条消息的传输速率降至10ms (消息大小~50字节)。 您应该会看到抖动为2-3ms 的消息传输十分平滑。 这是很好的,它应该是这样的。 然而、您还会不时看到10...100ms 的延迟、并且您将看到随机的长时间延迟、有时会在5...20分钟内持续超过3s。 这是您尝试重现的问题。

    请不要再次引入 TCP 参数-我同意使用 UDP 来重现问题。

    据我所知、我们是在调试您的 NWP、而不是器件。 策略是在设置上重现我的问题、这非常容易重现、然后您可以收集调试 NWP 所需的任何日志。

    谢谢。
    奥莱克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olek,

    对我来说<2mSec 会触发它。 我所做的是循环传输一系列帧、这些帧将导致 TX 池触发流控制(数据包之间的延迟<2mSec)、然后增加延迟、从而使其始终无法达到最小流控制(我尝试了从2mSec 到20mSec 的各种延迟)。 我还使用50字节的帧。

    我已经用一个空气嗅探器和一个 NWP 日志运行了几个小时、一切看起来都正常、所以很难知道您为什么看到它。 我想您更困扰于在几秒钟内的大量延迟,而不是从10..100mSec 延迟,对吗?

    我会试着想一种方法来强调它。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    非常感谢您研究此问题。 是的、我的主要问题是延迟时间很长。 较短的延迟可由内部 NWP TXD 缓冲器处理(足够大)、并且由于无线电通道的不可预测性质、较短的延迟将始终存在。 但 NWP 无法处理持续数秒的长延迟。

    我注意到、当存在无线电干扰时、一个或两个 AP 也使用与 NWP 相同的信道时、会出现较长的延迟。 我附上了两个图表。 第一个是在干净通道上接收到消息之间的延迟(消息以10ms 的速率发送)。 最长延迟在第14分钟为~31ms–绝对没有问题。 第二幅图显示了当另一个 AP 在同一通道上工作时的相同延迟。 您可以看到第2分钟的延迟为~1.3s。

    我希望您的设置会出现类似的行为。

    谢谢。

    奥莱克

    https://1drv.ms/i/s!AnPbPYflhT1RvSKAEJPJwRwsy6VI?e=Dff6gm

    https://1drv.ms/i/s!AnPbPYflhT1RvSEPmP473jzV71Wa?e=mm56pa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olek:

    对我来说、我用空气嗅探器捕获、并探测延迟。 即使我在同一通道上添加了另一个 AP 并向空中加载了并行数据流、我也看不到高延迟。

    那么、您这边的问题是延迟来自哪里。 可能是由于某种原因使器件推迟、但没有证据表明这一点。 也可能是因为空气看起来很忙/很拥挤、但我不知道它有多忙、因为你没有空气嗅探器。 链路有两侧、即从站点到 AP、以及从 AP 到另一个对等器件。 AP 会重复数据包(TO-DS 和 from-DS)、因此还需要知道其中一方是否因某种原因而遭受痛苦。 也可能是对等器件本身。

    如果没有至少一个空气嗅探器,就很难分辨,所以我不知道我们还能做些什么,因为我无法重现。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    我的实验中没有额外的 AP<->站点连接。 我使用了两个 NWPS、一个在 AP 模式下、另一个在站点模式下收集我在此处发布的数据。 此设置在基站侧的固件中有准确的时间戳。 然后、我将工作站模式下的 NWP 替换为 PC、并使用我的 PC 软件在 AP 模式下捕获 NWP 发送的数据。 PC 上的时间戳不太准确、但仍然可以接受、我仍然看到问题。 此外、我还尝试了 AP 和基站模式以及两者之间的路由器等的不同组合。

    我对 Wi-Fi 协议不是很熟悉。 AP 是否可以传输数据包、您可以使用嗅探器看到该数据包、但站点不处理该数据包? 站点端是否有流控制机制可以请求重传、而 AP 端不会进行重传? 我在此推测、是为了合理解释您没有看到监听器出现延迟的原因。 记住、我并不真正关心无线网络信息的传输。 我需要在站点端接收 IP 消息而不会出现长时间延迟。

    谢谢。

    奥莱克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olek:

    你让我对最后一条消息感到困惑。 发送的 Simplelink 是否处于 AP 角色? 您的最终产品是否应担任 AP 角色? 我的实验是站角色、因为这是我的理解。 不确定这是否会变化太大、仅为了与两种设置保持一致。

    对于您的问题、在 Wi-Fi 上、如果发送端未从另一端(在 Wi-Fi 层)获得确认、则会重新传输。 重新传输数据量以及速率回退的工作方式的实现不在该规范范围内、每个供应商可能会以不同的方式实现它。 Wi-Fi 数据包得到确认后、会上传到网络堆栈的处理中、并等待主机将其拉取。 如果站点使用 AP 实现节能、则可能有高达信标间隔的延迟。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    任何模式下都可能出现此问题:基站、AP、P2P。 我发布了 AP 模式下 NWP 与站点模式下另一 NWP 通信的数据。

    正如我所预期的、由于 Wi-Fi 消息确认机制、监听器在此处不适用。 您需要在 IP 级别、而不是 Wi-Fi 级别上看到问题。

    如果您坚持认为无法看到问题、请确认您在 NWP (任何模式)与 IP 级别上的其他 Wi-Fi 节点之间进行通信、每条消息的传输速率为10ms、并且在同一信道上存在其他设备时不会出现长时间的随机延迟。 IP 级别是指您使用 sl_Send ()发送消息,并在其他对等 Wi-Fi 设备上使用套接字接收功能来接收消息。

    谢谢。

    奥莱克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olek:

    我不会在任何层、Wi-Fi 或 IP 中看到问题。  

    我不理解您声称由于  Wi-Fi 消息确认机制、监听器不适用。 这话什么意思? 嗅探器可能会对您所看到的内容有所了解、并解释发生这些滴落的原因。  

    您是否尝试过使用外部 AP (不是 Simplelink)?

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    如果您在 IP 级别上看不到该问题、很遗憾、我们已经到了尽头。

    该监听器对于调试 Wi-Fi 层非常有用。 如果您在 IP 级别上看不到该问题、则表明 Wi-Fi 器件正常。

    是的、当然可以。 阅读我以前的文章。 我尝试了一切。 我尝试使用 NWP 在站模式下通过 Wi-Fi 路由器将其连接到 PC、结果相同。 如前所述、如果您在 NWP (具体而言、在 AP 模式下)与 IP 级别的其他 Wi-Fi 节点(在站点模式下)之间进行通信、每条消息的传输速率为10ms、而在同一信道上存在其他器件时、不会出现长时间的随机延迟、 则无法重现问题。

    谢谢。
    奥莱克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olek:

    我在 Wi-Fi 或 IP 上都看不到它。

    请注意、Wi-Fi 层上的问题可能会导致 IP 层上的问题、但我同意如果 Wi-Fi 层运行正常、您仍然会在 IP 层上遇到问题。 我想要一个空气监听器、只是为了确保不会在 Wi-Fi 层遇到任何问题。

    是的、似乎我无法不幸地重现它。

    您是否准确地执行了所有步骤并禁用了内部筛选器 和网络应用程序?

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    我完全按照用户指南(swru455m.pdf)中的所有步骤进行了操作。 内部过滤器和网络应用程序被禁用。

    与用户指南的唯一区别是、我首先使用
    sl_NetAppGet (sl_NETAPP_STATUS、sl_NETAPP_STATUS_ACTIVE_APP、&pOptionLen、(_u8 *)&AppBitMap);
    然后使用
    if (AppBitMap) sl_NetAppStop (AppBitMap);

    我认为它没有任何区别。

    谢谢。
    奥莱克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您是对的。 它没有区别。

    我只想确保内部 net 应用程序不占线。