This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:CC32xx 处于收发器模式

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1239123/cc3220s-launchxl-cc32xx-in-transceiver-mode

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

您好!

我想在收发器(混杂)模式下使用 CC3220以便彼此通信。 我想在没有 WIFI 连接的情况下传输自定义数据。 我有以下问题。

1.收发器模式下使用的 PHY 调制是什么? 是 DSSS/OFDM 吗?

2.在收发器模式下我们可以获得的最大数据速率是多少?

3.有人能为我提供适用于任何 CC32xx IC 收发器模式的 CCS Studio 示例程序吗?

谢谢你。