This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:将 CC3135 BoosterPack 连接到 CC3235SF 模块 Launchpad

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN, CC3135, CC3235SF, MSP432E401Y, MSP-EXP432E401Y, CC3120BOOST, CC3120, CC31XXEMUBOOST, CC3100, UNIFLASH, BOOSTXL-CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1238966/cc3135-hooking-cc3135-boosterpack-to-cc3235sf-module-launchpad

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件: CC3235SFMSP432E401YMSP-EXP432E401YCC3120BOOSTCC3120、CC31XXEMUBOOSTCC3100、SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN UNIFLASH、

尊敬的所有人

我对我可以连接什么以及不可能连接什么感到困惑。

要运行 CC3135示例、我需要一个操作 SPI (或 UART)的 MCU。 在我的一个线程中、我读到了 MSP432将会执行的操作。 CC3235SF 模块 Launchpad 上有一个 MSP432。 我是否可以使用它来运行示例(在断开或隔离 CC3235SF 模块的同时、因为如果拆下跳线、可能会调用它)?

此致

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    不、您不能这样做。 CC32xx LaunchPad 中的 MSP432 (TM4Cxxx)芯片的工作方式与 XDS-110调试探针类似。 它不适用于通用 MCU。 对于 CC3135升压、您应该使用 MSP432E401Y LaunchPad。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan

    感谢您的回答。 说实话、我不太了解设置、当我查看 TI 网站时... 我得到的结果是否正确、我需要  

     MSP-EXP432E401Y—SimpleLink 以太网 MSP432E401Y MCU LaunchPad 开发套件(在 BLE 和 wiki 等所有软件包中似乎都相同)

    2. CC3120BOOST—SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3120无线网络处理器 BoosterPack 插件模块(可能以某种方式在 MSP-EXP432E401Y 和 CC31xxEMOBOOST 之间堆叠)

     CC31XXEMUBOOST -用于 SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 插件模块的高级仿真 BoosterPack

    4. Code Composer Studio

    5. SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN—SimpleLink 软件开发套件(SDK) Wi-FiRegistered插件

    我是不是漏掉了什么东西? 或者是否可以在没有 CC3120BOOST 的情况下

    非常感谢、此致

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您应该配备 MSP-EXP432E401Y + BOOSTXL-CC3135。 CC31XXEMUBOOST 是可选的、但很有用、因为它允许通过 Uniflash 软件直接对 BOOSTXL-CC3135进行编程。

    1月