This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:显示了不同的 NWP、MAC、PHY 版本号

Guru**** 2610735 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1236626/cc3135-showing-different-nwp-mac-phy-version-number

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、WiFi 专家、

我们的客户尝试编写  从 www.ti.com/.../7.10.00.13下载的7.10.00.13 (2023年4月24日) Service Pack。

然后、他们发现了服务包中的描述与 Uniflash 上的实际日志之间的版本号差异、如下所示。

您能解释一下发生这种差异的原因吗?

此致、

A.Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.A.Fujinaka

    我们需要与工具团队核实-当我们获得更多信息时、我会告诉您。

    Br、

    小比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    感谢您的答复。 我的客户希望能够尽快获得答案。

    非常感谢您的快速回复。

    此致、

    A.Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在努力理解这个问题,但它似乎并不有害。 你一定可以告诉客户忽略这一点。

    如果您在安装 Service Pack 之后阅读版本-您将找到正确的值(例如、在网络终端的横幅中)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    我们的客户回答说、他们需要知道为什么会出现这种差异。

    如果没有此原因、他们无法解决此问题。

    请说明原因以及 TI 将如何解决此现象。

    此致、

    A.Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将尝试获取信息、但由于没有真正的影响(并且正确的版本可以 在之后验证)-我无法保证快速回答。

    我们将在从工具团队获得信息后立即更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    我们的客户确认了您的答案并回复了我。

    他们认识到这是一个"问题"、因为根本原因尚未确定。

    请与工具团队进行调查、以便在他们开始大规模生产时尽快解决此问题。

    此致、

    A.Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们处理这一低优先级问题的资源有限。 它不应该是止步不前的。

    我将尝试提高该工具的可见性 、以便我可以自行检查、但正如我前面提到的、这只会影响日志、而不会影响功能- SP 版本可以在工具完成后进行验证。   

    假设这仅影响 最新的 SP (我以前不知道类似的问题)、客户可以使用6.10版 SP (新 SP 仅包含1-2个可能与客户无关的错误修复)。

    BTW。 客户是谁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    我是通过电子邮件回答的、请查看。

    此致、

    A.Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将关闭该线程、因为我们没有更新 、 这是一个低优先级问题、  

    我们将继续通过电子邮件解决特定的客户问题。