This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:SimpleLink FIPS 证书

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1238049/cc3235modasf-simplelink-fips-certificate

器件型号:CC3235MODASF

大家好、我看到 SimpleLink 加密模块 FIPS 证书 的废止日期为8/28/23、即将面世。 是否有计划更新此内容以保持认证最新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我已经将此分配给了一位软件专家进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    只是跟进、请在周日前提供、以便软件专家对此进行回复。 他们将在一周的剩余时间离开办公室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在与我们的系统团队接触、以获得明确的答案。

    谢谢。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法 扩展 SL Gen 3的 FIPS。 这是因为创建新的 FIPS 140-2认证或延长认证的期限已于去年关闭。  唯一的选择是采用 FIPS 140-2 3、但到目前为止、我们不打算这样做。

    此致、

    什洛米