This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:在 LaunchPad_CC3235S 上运行 CC3135项目

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1238941/cc3135-running-a-cc3135-project-on-a-launpad_cc3235s

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件:CC3235S、、 CC3120

我想继续将 CC3235S MQTT 客户端示例从 LaunchPAD_3235S (运行位置)更改为 CC3135 BoosterPack。

我转至 Resource Explorer、并为 CC3135导入了 MQTT 客户端(在最后一步中选择了该客户端-请参阅附件)。

只是为了好玩,我想,我使它崩溃... 我设置了网络和 MQTT 代理、并使其在 LaunchPAD_CC3235S 上运行。 我很惊讶,它运行良好。

嗯、板上没有 CC3135。 有人能启发我、这里发生了什么?

此致

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已将其分配给了我们的一位软件专家、请在周一之前回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您能解释一下您是如何刷写程序的、这样我们就可以重现此问题吗?

    通常、此程序有可能像 cc3135和32xx 一样运行。 cc32xx 是一种 MCU、它与 cc3135中的同一网络处理器相连、因此为 cc3135编写的代码可能适用于 cc32xx、但无法加固。 我们建议在设计它的器件上使用每个应用。

    此致、

    AVI Epstein.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Avi

    我本来打算使用 CC3135的示例、但由于我不知道我真的需要什么硬件(请参阅我的其他支持案例)、因此我很想尝试一下……

    若要下载示例、请导入工程(将单选按钮设置为 CC3135、如 abobe 所示)。 然后按  ,   并使用"play"启动应用程序。  

    这不是正常程序吗? 由于我不是在 CCS 中开发的、因此我对该 IDE 相当陌生。

    此致

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Cristian、

    使用 CC3135时、您需要做的第一件事是确定要连接到 CC3135的 MCU 平台。  实现此目的的最简单方法是将 MSP432用作 MCU 并将其连接到 CC3135。 MSP432具有 内置的 用于 与 CC3135通信的 Wi-Fi 插件。

    以下是该插件和用户指南的链接:

    https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN/4.20.00.10

    https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/plugins/simplelink_sdk_wifi_plugin/4_20_00_10/exports/docs/users_guide_simplelink_sdk_wifi_plugin.html

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    AVI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Avi

    这有助于一点;-)

    如果我要使用 WIFI 插件、为什么 wifi SDK 能够为 CC3135生成代码? 它是否可与 MP432以外的其他 MCU 配合使用? 很抱歉这么固执,但我真的希望理解 simplelink 迷宫。

    此致

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    CC3120/CC313x 器件与 CC3220/CC323x 器件共享同一主机驱动程序、并且网络功能相似。

    "如果我要使用 WIFI 插件、为什么 wifi SDK 可以为 CC3135生成代码?  它是否可与 MP432之外的其他 MCU 配合使用?"   

    可以。 只要正确移植、您就可以连接任何所需的 MCU。

    SimpleLink Wi-Fi 主机驱动程序包含一个移植层、应用作主机平台的适配层。

    在 SimpleLink Wi-Fi CC32xx SDK 中、该移植层为片上 ARM M4应用微控制器实现、但您也可以使用不同的 MCU。

    和 SimpleLink SDK Wi-Fi 插件中的移植层适用于 SimpleLink 平台系列中的其他微控制器。

    此移植层位于"source/ti/drivers/net/WIFI/porting"文件夹中、它由 user.h、cc_pal.c 和 cc_pal.h 组成。 user.h 是必需文件、并用作 SimpleLink WiFi 主机驱动程序 API 和目标平台之间的接口。 cc_pal 文件包含 user.h 文件中使用的特定于目标的实施方案。

    对于非 TI MCU、请参阅:

    https://www.ti.com/lit/an/swra704/swra704.pdf?ts=1687259754172&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC3135

    有关 SimpleLink Wi-Fi 主机驱动程序和移植层的完整详细信息、请参阅 SimpleLink Wi-Fi CC3x20、CC3x3x 网络处理器用户指南的器件和移植主机驱动程序部分:

    https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf?ts=1687262557475

    我希望这指向了正确的方向。

    此致、

    AVI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Avi

    感谢您的答复。

    实际上、我已经关注了您发送给我的两份文件。 它还没有工作,但我可以。

    仍然令人困惑的是有一个 Wifi 插件可以提供 CC3135支持、我似乎可以通过在最后一步选择 CC3135来使用 WIFI SDK。 我希望您可以澄清这个问题。

    由于我要移植到 ARM M4、因此我会像 SWRA704所建议的那样坚持使用 SDK。。。

    此致

    克里斯