This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:支持 Wifi5和 Wifi6

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1235888/cc3235modasf-support-for-wifi5-and-wifi6

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件: CC3235SF

您好!

我 对 CC3235MODASF 有一些问题:

1.是支持 Wifi5还是 Wifi6?

2.如果没有,此 Wifi 模块是否可以通过软件升级来支持 Wifi5或 Wifi6? TI 是否已有此计划?

3.如果它不支持或升级为支持 Wifi5或 Wifi6 ,它是否兼容与具有 Wifi5或 Wifi6功能的路由器通信?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC3235不支持 WIFI5/6 (CC3301 支持 WIFI6)。

    支持 WIFI5/6的 AP (路由器)将使用 WIFI4设备(例如 CC3235)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    感谢您的回复。

    您能否更详细地说明为什么  CC3235 不支持 WiFi5/6、这是因为对收发器存在某些限制或者处理器无法处理数据流?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与收发器有关。

    CC3235SF 是 在几年前设计的。 它最高支持 WiFi4 (802.11n)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Kobi!