This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:SAR 排除内部测试

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1238921/cc3200mod-sar-exclusion-internal-testing

器件型号:CC3200MOD

我当前正在为该模块进行内部 FCC SAR 排除分析。 特别是在使用 Wi-Fi Direct 时。 我查看了一些数据表、但始终无法找到完成测试所需的数据。 我正在寻找:

  • 此模块上可能的 Wi-Fi 直接绝对最小传输速率(Mbps)。 因此、在 Wi-Fi Direct 使用的最慢 Wi-Fi 标准上的最低传输速率。 (802.11b/g/n 等)
  • 使用上述最慢 Wi-Fi 标准时、此模块上的 Wi-Fi Direct 最大发射功率(dBm)。

我的具体器件型号是  CC3200MODR1M2AMOBR

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会仔细研究它、然后回复给您。  与此同时,您是否浏览过我们在 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION 上的认证报告 ?

    Br、

    J·M·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jessica。 我看到 FCC 认证报告中的一张图、该图显示了 Wi-Fi 调制802.11b、802.11g 和802.11n 的最大输出功率。 这很有帮助。 但是、我不 知道 Wi-Fi 直接使用何种调制或调制。  
    谢谢!
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡。 为了清楚起见、我指的是对等模式(Wi-Fi Direct)。 使用 P2P 时可能实现的最慢传输速率。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    我假设 此模块上的最慢速率为802.11b (1DSSS)的1Mbps、其典型 TX 功率为17.0dBm。

    我相信 Wi-Fi Direct 仍将使用与您可以传输的数据速率相同的数据速率、我们设备支持的速率值如下:

    802.11b:

    1Mbps (DSSS)

    2Mbps (DSSS)

    5.5Mbps (CCK)

    11Mbps (CCK)

    802.11g:

    6Mbps (OFDM)

    9Mbps (OFDM)

    12Mbps (OFDM)

    18Mbps (OFDM)

    24Mbps (OFDM)

    36Mbps (OFDM)

    48Mbps (OFDM)

    54Mbps (OFDM)

    802.11n:

    6.5Mbps (MCS0)

    13Mbps (MCS1)

    19.5Mbps (MCS2)

    26Mbps  (MCL3)

    39Mbps  (MCT4)

    52Mbps (MCS5)

    58Mbps (MCS7)

    65Mbps (MCS7)

    您可以使用 https://www.ti.com/tool/CC3XXXRADIOTEST 上的无线电工具使用  不同的参数测试您的器件。

    Br、  

    J·M·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢杰西卡!