This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:LAUNCHXL-CC3235S:network_terminal 示例编译错误:"错误:调用 addInstance ()时发生异常

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1238187/launchxl-cc3235s-launchxl-cc3235s-network_terminal-example-compilation-error-error-exception-occurred-calling-addinstance

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好!

有一个标题完全相同的锁定主题... 来自 Shlomi 的回答帮助了这一点:

" CCS 版本看起来不错、并且与 SysConfig 存在一些不兼容问题。

从 SDK 中可以看到、它是使用 SysConfig 1.15进行设计和测试的。

您能否在 CCS 中安装和设置它、以便以1.15代替1.12?"

我在 各种示例中碰巧遇到了该问题。

我在哪里可以看到、该示例是为哪个版本的 SysConfig 设计的?

如果我需要更改 SysConfig 版本、我是否真的需要从文件系统中删除未使用的版本、并将正确的版本复制到 CCS 可以发现该版本的文件夹中? 我希望有一个更好的方法...

此致

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 "Project Properties"(项目属性)下(右键单击项目名称)->"General"(常规)->"Products"(产品)-双击 SysConfig 以更改版本。

    您不需要删除旧的 SysConfig (虽然可以删除)-您只需在默认位置(在 c:\ti\下)添加正确的 sysconig (>= 1.15)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您让我的一天...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你也拯救了我的一天。  CCS 12.2建议 SysConfig 1.14.0、但它可能会导致相同的问题、1.15.0没问题。