This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:在文件系统中安装根证书

Guru**** 2533760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1240895/cc3235s-install-root-certificate-onto-file-system

器件型号:CC3235S
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的所有人

似乎每个人都知道这一点,但我不能让它去...

在"SimpleLink Wi-Fi 证书处理 SWPU332A"章"2.5.2安装服务器的根 CA"中、需要 在文件系统中安装根 CA 证书。

我想使用 WPA Enterprise 连接到接入点。 接入点的操作员提供了他的根证书。 现在、我尝试将证书写入 CC3235S 并使用它连接到接入点。

 《UniFlash 用户指南》的第6.8.1.2.2章"证书配置"介绍了存在哪些设置。 有人知道、这适用于我吗? 我实际上希望,有一个类似"浏览"按钮,所以选择我的证书。 是否有人使用 WPA Enterprise 连接到接入点?

此致

克里斯蒂安