This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:sl_FS 简单问题。

Guru**** 2611275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1240960/cc3235modsf-sl_fs-simple-question

器件型号:CC3235MODSF

您好!

我有一个关于 sl_FsXxxxx 函数的时序性能的简短问题。 特别是 sl_FsClose。 CC3235和主处理器之间有一个命令/响应接口。 每个命令都有一个响应超时。 每个命令都详细说明了它将等待响应的时间。 我们正在将安全证书写入闪存、并且主处理器提示关闭文件时调用的 sl_FsClose 超时。 我们越长的等待响应时间就能获得更大的成功。 我们想知道 sl_FsClose 是否可以花费最长的时间。 这样、我们就可以使行为可靠、但浪费的时间最少。

谢谢。

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该主题已分配、专家应尽快与您联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    sl_FsClose 所需的最大时间为65.535秒。  

    谢谢!

    FG