This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:请告知 FW 版本8.9.0.0.86是否与 Linux 内核版本4.4.4.142中的 WiLink 驱动程序兼容。

Guru**** 2485095 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1240935/wl1837mod-please-advise-if-fw-version-8-9-0-0-86-is-compatible-with-wilink-drivers-in-linux-kernel-version-4-4-142

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:WL1807MOD

我们希望在使用 Linux 内核4.4.142的产品上升级 WL1807MOD FW 映像。  

请告知固件版本8.9.0.0.86是否与内核版本4.4.142中的 WiLink 驱动程序兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    更新到该固件版本应该不会出现问题。 您只需替换/lib/firmware/ti-connectivity 中的文件即可更新固件。